Preguntas frecuentes
Pregunta: Los interruptores diferenciales del arrancador del motor o los fusibles se han disparado. ¿Cuál podría ser la causa?
Respuesta:
Los interruptores de circuito se disparan y los fusibles se funden por numerosas razones: subtensión, disyuntor o fusibles incorrectamente diseñados, ajuste demasiado bajo para el disyuntor de protección del motor, corriente trifásica asimétrica, cortocircuito en el motor, cableado incorrecto o conexiones eléctricas defectuosas, bomba desgastada o bloqueada, condensador defectuoso motores de fase, disyuntor de protección del motor expuesto a una temperatura ambiente superior a la del motor.
No obstante, también es posible que la bomba se haya infradimensionado para la aplicación en cuestión y esté funcionando por encima de su caudal nominal. En tal caso, trate de cerrar parcialmente la válvula de cierre del lado de presión para reducir el caudal hasta que la corriente del motor se mantenga de nuevo entre los límites aceptables.
Información adicional:
Sigue aprendiendo
Descubre cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lee las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busca en la sección de Conocimiento para obtener más material de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más.