Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Es posible conectar una bomba circuladora de 230 V a una red eléctrica de 400 V, por ejemplo, durante la sustitución de una bomba?

Respuesta:

Si, es posible. Para ello, conecte una fase y el conductor neutro. La tensión entre la fase y el neutro es de 230 V.

Si no hay conductor neutro, será preciso pasar un nuevo cable. Esta operación debe ser llevada a cabo por un electricista profesional.

Información adicional:

Sigue aprendiendo

Descubre cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lee las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busca en la sección de Conocimiento para obtener más material de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más.