Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cómo se compara la inversión de capital con un sistema convencional con válvulas?

Respuesta:

Dado que un sistema de Bombeo Distribuido de Grundfos está sustituyendo las válvulas por bombas de bobina y reduce el tamaño de kW de las bombas primarias, la Inversión de Capital será igual a un sistema convencional o alrededor de un 20% más cara, dependiendo de la elección de las válvulas en las bombas convencionales. diseño.

Pero los esfuerzos de puesta en servicio necesarios para una Solución de Bombeo Distribuido serán mucho menores, ya que no hay necesidad de equilibrar hidráulicamente o determinar Puntos de Ajuste (ei. Punto de ajuste de presión diferencial constante (bypass)

Con el ahorro energético y la fácil puesta en servicio de una Solución de Bombeo Distribuido, el retorno de la inversión se mantiene por debajo de 6 meses.

Información adicional:

Las soluciones de bombeo distribuido sustituyen a las bombas centralizadas más grandes y las válvulas de control y equilibrado que consumen energía por bombas inteligentes más pequeñas situadas en cada planta del edificio. El resultado es un ahorro sustancial de energía y un clima interior más confortable.