Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cómo funciona el modo nocturno?

Respuesta:

El modo nocturno se activa (si está configurado para ello) según la temperatura de alimentación del generador de calor.

Si la temperatura de alimentación disminuye en más de 10-15 ° C durante más de dos horas y la caída de temperatura es de al menos 0,1 ° C por minuto.

La bomba vuelve a funcionar en el modo normal inmediatamente cuando la temperatura de alimentación aumenta de nuevo en 10 °C.

El modo nocturno sólo funciona si la bomba se instala en la tubería de impulsión del generador de calor.

Información adicional:

Sigue aprendiendo

Descubre cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lee las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busca en la sección de Conocimiento para obtener más material de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más.