Eficiencia energética y ahorros potenciales en sistemas HVAC: Casos reales
Como continuación a la sesión ofrecida sobre los distintos modos de control de aplicación en los edificios comerciales, en esta grabación ahondamos en la importancia de entender cómo afecta el modo de operación y control en el consumo energético.
Veremos en esta sesión una comparación entre el uso de una bomba TP con motor IE2, de las que aún se encuentran funcionando en muchos edificios, con la situación que encontramos al añadir un variador y qué ocurre al añadir además un modo de control basado en las necesidades de la instalación.
Desde aquí, pasaremos a las soluciones más actuales, como las bombas inline con motores IE5 usando el ejemplo de una TPE3.Con ánimo de reforzar y ampliar el contenido, veremos algunos casos reales de implantación y los ahorros obtenidos tras implantar estas soluciones.
Visión general del webinars
09-02-2022
01:00 - 2:00 CET
Español