Galería técnica
Sistema de agua por aspersión
Los sistemas de rociadores de agua utilizan agua para apagar incendios en edificios. La bomba de rociadores contra incendios distribuye el agua a través del sistema de tuberías y la descarga de los rociadores.
Los sistemas de extinción de incendios utilizan agua para apagar y, en el mejor de los casos, para extinguir incendios en edificios. Los sistemas de tuberías se utilizan para distribuir el agua en todo el edificio hasta el lugar donde se produjo el incendio.
El sistema se caracteriza típicamente por el uso de cantidades relativamente grandes de caudales de agua Q mínimo = 1000 l/min a presión máxima H = 12 bar con grandes gotas de agua de los rociadores. Los sistemas de rociadores en edificios altos pueden tener presiones extremadamente altas y superar fácilmente los 12 bar.
El agua es relativamente barata y normalmente está disponible en cantidades adecuadas, y es muy útil para extinguir incendios, ya que las gotas de agua absorben rápidamente el calor y se convierten en vapor, que desplaza el aire y sofoca el fuego.
Una instalación de rociadores de agua puede alimentarse desde el suministro municipal. Aquí el agua se extrae directamente del suministro de agua principal y se alimenta directamente al sistema de rociadores. Esto requiere un caudal y una presión suficientes desde el suministro de agua de red para satisfacer los requisitos de diseño del sistema de rociadores.
Cuando el caudal es adecuado, pero la presión no lo es, puede instalarse una bomba directamente en la tubería principal de suministro de agua y utilizarse para añadir presión al suministro de agua entrante. Los tanques de ruptura se pueden usar para almacenar agua para el sistema de rociadores donde el caudal no es adecuado en la tubería principal de suministro de agua.
La sala de bombas:
Normalmente se encuentra en el sótano del edificio o en un compartimento o contenedor independiente. Aquí es donde se suministra el agua y la electricidad a las bombas contra incendios, accionadas por un motor eléctrico o un motor diesel. Otros componentes principales de la sala de bombas contra incendios son la bomba de mantenimiento de presión, el sistema de ventilación, los dispositivos de medida, los controladores, las válvulas de alarma, las tuberías de distribución principales, la bomba jockey, el depósito de agua y los dispositivos de alarma.
El sistema de tuberías:
El sistema de tuberías se instala en el edificio y comienza con las tuberías ascendentes de la sala de bombas y, a continuación, a través de las tuberías principales que se dividen en las tuberías de derivación a las que se conectan los rociadores. Debe tenerse en cuenta la temperatura ambiente alrededor de dichas tuberías y, cuando proceda, deben considerarse los rastros de calentamiento y retardo para proteger las tuberías del riesgo de daños por heladas.
Válvulas de alarma:
Las válvulas de control se utilizan como un método para indicar que hay un incendio y por lo tanto el flujo de agua en el sistema. Existen muchos tipos diferentes de válvulas que pueden utilizarse, pero cada una de ellas servirá para notificar al lugar mediante un dispositivo de monitorización de alarmas que ha habido una caída de presión, provocando que la válvula se eleve. Estos pueden ubicarse dentro de la sala de bombas, pero también en todo el edificio, particularmente dentro de los sistemas zonales (donde la instalación tiene múltiples zonas para facilitar el mantenimiento).
La bomba de agua para sistemas de rociadores y la bomba de aumento de presión para sistemas de rociadores forman parte del sistema de rociadores contra incendios y Grundfos las suministra para la protección contra incendios industriales y comerciales.