Conoce al experto
La mejor manera de bombear agua en superficies abiertas
Al instalar bombas en instalaciones de agua de superficie abierta en la planta de tratamiento de agua, hay varios aspectos que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, es necesario utilizar una camisa de caudal alrededor de la bomba para garantizar la correcta refrigeración del motor. En segundo lugar, debe haber suficiente espacio entre las bombas. Use el diámetro de la bomba, incluida la camisa de caudal, como guía para la distancia entre las bombas, la bomba y la pared del extremo, y la parte inferior de la bomba y el suelo del tanque.
También debe garantizar la NPSH correcta (disponible y requerida), que variará en función de la selección de la bomba y las condiciones de funcionamiento del tanque. También se recomienda usar un variador de frecuencia (VFD) para hacer funcionar bombas en paralelo, junto con un controlador multibomba (Grundfos MPC). Una solución aún mejor es usar Grundfos Demand Driven Distribution, donde los requisitos de bombeo se ajustan exactamente a la demanda.
Todo esto está cubierto en el vídeo.
Otros artículos relacionados
Lee los artículos técnicos de Grundfos.
Aplicaciones relacionadas
Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.
Productos relacionados
Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.