Galería técnica

Función de parada

La función de parada permite detener la última bomba de aumento de presión en funcionamiento si el consumo es muy bajo o nulo. Esto la convierte en una de las características más importantes a la hora de aumentar la presión. La función de parada está activa cuando la última bomba en funcionamiento entra en el control de encendido/apagado debido al bajo caudal, como muestra la ilustración.

Todos los grupos de presión Grundfos Hydro se entregan (de fábrica) con la función de parada activada. Esta es una característica estándar. El grupo elevador de presión Hydro MPC de Grundfos y el sistema Control MPC en aplicaciones de aumento de presión incorporan una función de parada avanzada que le permite elegir entre cuatro modos de parámetros de parada:

  • Modo de ahorro de energía (ajuste de fábrica)
  • Flujo medio
  • Máximo nivel de confort
  • Ajuste personalizado

La función de parada ayuda a garantizar:

  • Optimización del consumo energético: Las bombas se desconectan cuando no son necesarias)
  • Prevención del calentamiento del líquido bombeado: Ausencia de crecimiento de bacterias y gérmenes.
  • Prevención de sobrecalentamiento del cierre mecánico: Mayor vida útil del cierre mecánico

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.