Galería técnica
Tipos de sistemas de rociadores
Los tipos de instalación contra incendios (sistema húmedo, sistema seco, sistemas de inundación y de acción previa) dependen de la temperatura (con o sin hielo) y del método de activación del sistema contra incendios.
Los sistemas de rociadores están destinados a controlar o suprimir el fuego. El fuego no se extingue antes de que los bomberos hayan agotado los materiales en llamas o los incendios los hayan extinguido manualmente. Los ingenieros consultores o de diseño seleccionan diferentes tipos de instalaciones en función del tipo de edificio y el uso del mismo.
Sistemas de tuberías húmedas
Los sistemas de rociadores de tubería húmeda son los más comunes. Las tuberías se llenan de agua a presión y sólo se instalan en zonas de edificios resistentes a las heladas. Dado que son simples, también son muy fiables.
Cuando un rociador automático se expone durante un tiempo suficiente a una temperatura igual o superior a la temperatura nominal, el elemento sensible al calor (por ejemplo, una bombilla de vidrio) se rompe, permitiendo que el agua (mantenida bajo presión) fluya desde el rociador.
Sistemas de tubería seca
Los sistemas de tuberías secas se instalan en espacios donde la temperatura ambiente puede ser lo suficientemente fría como para congelar el agua de un sistema de tuberías húmedo, lo que hace que este no funcione. Los sistemas de tuberías secas se utilizan normalmente en refrigeradores refrigerados, aparcamientos y en edificios sin calefacción o zonas sensibles al agua, ya que los sistemas de tuberías secas no presentan fugas de agua.
La tubería del rociador está llena de aire a presión. Se utiliza una válvula de alarma especial para separar la tubería del rociador y la tubería de suministro de agua. Cuando uno o más de los rociadores automáticos se exponen a una temperatura igual o superior a la temperatura nominal, se abre, permitiendo que el aire en la tubería se purgue de ese rociador.
A medida que disminuye la presión de aire en las tuberías, la diferencia de presión a través de la válvula de alarma cambia, la válvula de alarma se abre, permitiendo que el agua entre en el sistema de tuberías. El caudal de agua de los rociadores se retrasa hasta que el aire se purga.
Los sistemas de tubería seca no son tan rápidos en la fase inicial de un incendio. Pero el único retardo antes de que el agua se distribuya a través de los rociadores es el momento en que se purga el aire de la tubería. Esto significa que existe la posibilidad de daños graves por agua.
Sistemas de diluvio
Los sistemas de diluvio son sistemas en los que todos los rociadores conectados están abiertos. Estos aspersores no tienen elemento sensor (bombilla de vidrio). Los sistemas de diluvio se utilizan en zonas en las que existe la preocupación de que se propaguen rápidamente los incendios. Los rociadores abiertos distribuirán el agua por toda el área.
La tubería está llena de presión atmosférica y se abrirá una válvula de diluvio activada mecánicamente en caso de incendio, permitiendo que el agua llene la tubería del rociador. La válvula de diluvio se activa mediante una señal de un sistema de alarma contra incendios y permanece abierta una vez que se ha activado. El sistema de alarma contra incendios consiste en detectores de humo o calor que activan el sistema de alarma, que abre la válvula de diluvio.
Sistemas de preacción
Los sistemas de rociadores de acción previa están especializados en lugares en los que no se requiere una activación accidental. Pueden tratarse de museos, empresas de tecnología especial, centros de datos con muchos ordenadores, etc.
Grundfos suministra bombas contra incendios para el suministro de agua a diferentes tipos de sistemas de rociadores contra incendios para la protección contra incendios industrial y comercial.