Artículo
Comparación entre sistemas de aumento de presión individuales y zonificados
Diseño de un sistema óptimo de aumento de la presión de agua
El desafío:
Para garantizar una presión constante, los edificios comerciales altos se enfrentan a dos grandes desafíos. En primer lugar, la presión previa en la red de suministro de agua rara vez es lo suficientemente alta como para cubrir todo el edificio. En segundo lugar, la demanda de agua cambia constantemente. Los tanques de ruptura se instalan normalmente para mantener el agua almacenada. Sin embargo, esto hace que la necesidad de bombas sea aún más urgente ya que el agua necesita ser impulsada para llegar a diferentes usuarios.
Esto significa que un sistema de aumento de presión no sólo debe ser fiable, sino también tener la inteligencia necesaria para mantener la presión adecuada independientemente del consumo. Los sistemas de aumento de presión simples, sin embargo, pueden dar lugar a presiones inaceptablemente altas en las plantas inferiores. Cuando esto sucede, el sistema necesita costosas válvulas de alivio de presión que desperdician energía para eliminar la presión excesiva.
Nuestra solución:
La elección del sistema de presión adecuado depende de la altura del edificio y del perfil de carga. Pero, en la mayoría de los casos, un sistema dividido por zonas, donde varios grupos de presión dan servicio a su propia zona de presión, ofrece la solución más eficiente. Los grupos de presión divididos por zonas garantizan que no se añada más presión al sistema de la necesaria.
Esto significa que su edificio tiene la misma presión de agua que en todos los pisos sin desperdiciar energía - incluso bajo consumo fluctuante. Un enfoque dividido por zonas también ofrece la fiabilidad de múltiples bombas y garantiza que el sistema pueda adaptarse a las fluctuaciones del consumo.
Reducir el consumo energético en un 31,5%
Sistemas individuales y zonificados de aumento de presión: ejemplo de cálculo
Exactamente, ¿qué importancia tiene la elección de un sistema inteligente? Calculamos el consumo de energía de dos diseños diferentes para un sistema de aumento de presión para un hospital de 20 pisos para averiguar.
Usamos Grundfos Product Center para dimensionar ambos sistemas de aumento de presión, destinados a un hospital con 800 camas y un consumo de agua de 300 m3 por año y cama. La presión admisible del grifo es de 2,5 a 4,0 bar y la altura del edificio y del suelo es de 80m y 4m, respectivamente. Dado que el 60% del consumo de agua se produce en las primeras plantas, un sistema de aumento de presión único consume 106,530 kWh / año. La solución de zona dividida sólo consume 72,937 kWh / año, un 31,5% menos.
La solución más inteligente: un sistema zonificado
Grupo de presión único
La forma más sencilla de conseguir una presión de agua corriente igual en todos los suelos es producir una presión excesiva y, a continuación, volver a eliminarla.
El uso de un sistema individual de aumento de presión para suministrar agua a un edificio provoca grandes diferencias de presión. La estación de aumento de presión del sótano dispone de potencia de bombeo suficiente para vencer la pérdida de presión existente y conseguir que el agua llegue hasta la última planta. Pero esto también significa que la presión del agua corriente en los pisos inferiores supera con creces un nivel aceptable. Esto requiere la instalación de válvulas de alivio de presión para eliminar la presión excesiva. En otras palabras, no sólo necesita invertir en componentes adicionales, también está eliminando la presión en la que acaba de gastar energía para producir.
Sistema zonificado
La forma inteligente de impulsar el agua es producir la presión necesaria en cada planta - ni más, ni menos.
Al dividir un edificio alto en zonas de aumento de presión, puede definir el caudal y la presión necesarios en cada zona. El dimensionamiento de cada grupo de presión para satisfacer sus necesidades exactas es un cálculo sencillo en Grundfos Product Center. Con cada grupo de presión bombeando a la velocidad exacta requerida, el efecto sobre el consumo de energía es claro: no hay más derroche de energía al reducir la sobrepresión, y las bombas funcionan para el perfil de carga de cada zona. Nuestros grupos de presión se adaptan de forma inteligente a la demanda, eliminando la necesidad de usar válvulas de alivio de presión, garantizando un funcionamiento fiable y eficiente en todo momento.
Otros artículos relacionados
Lee los artículos técnicos de Grundfos.
Aplicaciones relacionadas
Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.
Soluciones de bombeo relacionadas
Encuentra las soluciones de Grundfos relacionados con este tema.