Galería técnica
Sensible relación de calor
Proporción de calor sensible (SHR) es el término utilizado para describir la relación entre la carga de calor sensible y la carga de calor total.
Esto puede formularse como:
SHR = q
s / q
t
q
s = calor sensible (kW)
q
t = calor total (kW)
Por ejemplo, un valor SHR del 100% significaría que un evaporador sólo refrigeraría el aire, es decir, una carga puramente sensible. Por otro lado, un valor SHR del 80% significaría que el 80% de la carga de un evaporador se utiliza para refrigerar aire (carga sensible), mientras que el 20% restante proporcionaría deshumidificación (carga latente).