Galería técnica
Sensible carga de refrigeración
La carga de refrigeración sensible es una medida de la cantidad de energía que debe eliminarse, por ejemplo, del aire dentro de un edificio, con el fin de mantener una cierta temperatura, independientemente de la temperatura exterior. La carga de refrigeración debe tenerse en cuenta al calcular la capacidad de un sistema de refrigeración.
Una carga de refrigeración sensible se refiere a la "temperatura de bulbo seco", es decir, un sistema de refrigeración debe ser capaz de refrigerar el aire en un edificio, por ejemplo, a la temperatura requerida, teniendo en cuenta factores externos.
Entre los factores que influyen en la cantidad de energía necesaria para enfriar el aire de un edificio se incluyen los siguientes:
- Ventanas y puertas de vidrio con radiación solar
- Horas de sol
- Número de personas en el edificio
- Luces eléctricas que irradian calor
- Equipo de calefacción por calor, p. Ej. Ordenadores