Artículo

Los kits de kits de ósmosis inversa inteligentes y empaquetados proporcionan a los clientes un sistema completamente optimizado con un funcionamiento simplificado

Grundfos ha dado a los sistemas de ósmosis inversa un enorme impulso en fiabilidad y eficiencia con los paquetes de kits inteligentes de ósmosis inversa. Estos kits garantizan que el usuario final obtenga un sistema completamente optimizado que mantiene la fiabilidad alta y facilita el funcionamiento.

Un kit de Grundfos de Ósmosis Inversa (iRO) inteligente proporciona:

  • Máxima eficiencia y la mejor relación entre kW y m3 de agua tratada
  • Máxima fiabilidad del sistema con el mínimo número de componentes sin comprometer la eficiencia
  • Interfaz fácil de usar para monitorizar el sistema
  • Capacidad de monitorización remota para vigilancia y monitorización del rendimiento

El uso de una bomba controlada por velocidad variable de alta eficiencia, la capacidad de autoadaptarse a los cambios en la calidad del agua y las condiciones de la membrana y la menor necesidad de supervisión, sensores externos y mano de obra contribuyen a un ahorro sustancial en los costes de funcionamiento.

Los kits de iRO suelen ser implementados por los fabricantes de sistemas. Escuchemos lo que Marijn Kools, propietaria y directora ejecutiva de Geonwater BV en los Países Bajos, tiene que decir sobre los kits Grundfos iRO. Geonwater diseña y fabrica sistemas completos de tratamiento de agua prediseñados para numerosas aplicaciones de procesos. Geonwater suministra sistemas iRO para su uso, por ejemplo, en aplicaciones más pequeñas, basadas en componentes comprados a Grundfos para construir sistemas completos de ósmosis inversa en un patín.

With smaller iRO systems, we have a real advantage because we can use all digital signals with as few components as possible and still make a very large impact in usability. The fact is we have a lot of components on a normal RO system, which customers have to constantly supervise to get optimum performance. It is an advantage that we can do all this digitally and help customers optimise their system. Even if they only have a small system.
Marijn Kools, the owner and CEO of Geonwater BV in the Netherlands

“I want to add as much value as I can for my customers and yet still make sure they get a system that makes sense for their budget" says Marijn Kools.

 

Según Marijn Kools, la mayoría de sus clientes no consideran demasiado la eficiencia del sistema. Una vez que el sistema está en funcionamiento, a menudo no tienen las herramientas o el tiempo para comprobarlo, ya que lo más importante es un suministro fiable de agua RO o permeado cuando sea necesario. Sin embargo, los clientes están cada vez más interesados en añadir inteligencia para monitorizar y optimizar sus sistemas, ya que esto puede maximizar no sólo la eficiencia sino también la fiabilidad.

“Con un sistema digital, si tiene una conexión, puede iniciar sesión en el sistema y comprobar su rendimiento regularmente y recibir retroalimentación a distancia o en línea. Ahí es donde tenemos nuestra principal ventaja, ya que muchos sistemas están funcionando muy mal, porque no muchos clientes se dan cuenta de que incluso los sistemas pequeños pueden tener un impacto en el uso de recursos valiosos; el sistema de ósmosis inversa funciona en la esquina y, siempre que funcione, funcionará ”.

“Podemos reducir el consumo de agua; podemos reducir el impacto energético y podemos ofrecer esto en los sistemas más grandes - y ahora podemos ofrecer esto por una buena ecuación precio-valor en sistemas inteligentes de OI donde hay una menor cantidad y un menor volumen de agua permeable ”, concluye Marijn Kools.

Los componentes empaquetados de iRO de Grundfos maximizan la fiabilidad del sistema sin comprometer la eficiencia. El número de componentes se reduce al mínimo, normalmente formado por una bomba de presión inteligente CRIE y sensores directos Grundfos. Los kits permiten a los socios o clientes construir sistemas inteligentes de ósmosis inversa que aporten un valor real y resuelvan los numerosos problemas a los que se enfrentan los usuarios finales.