Galería técnica
Transductores de presión
Un transductor de presión, o sensor de presión, está instalado en un sistema de calefacción y refrigeración o ventilación. Un transductor de presión mide la presión en una ubicación específica de un sistema y la convierte en una señal que puede leer un instrumento, por ejemplo, resistencia, inductancia o capacitancia.
El uso de la señal
A veces, la señal se utiliza directamente, para medir y ajustar. Como alternativa, el transductor puede conectarse a un transmisor, que convierte la señal en una señal de tensión o corriente variable, 0-10 V o 4-20 mA, respectivamente. Estos rangos de señal se utilizan con una amplia variedad de reguladores de sistemas de gestión de edificios.
La medición de presión se utiliza como parte de la monitorización del sistema o para controlar bombas/ventiladores con el fin de conseguir la presión necesaria en cualquier momento.
Diferentes tipos
Existen diferentes tipos de transductores de presión:
- Un transductor de tipo capacitivo actúa como un condensador en el que una placa del condensador es una membrana sensible a la presión: Debido a que la distancia entre las placas del condensador es variable, también lo es su capacidad.
- Un transductor de galgas extensométricas está dispuesto a lo largo de una longitud de conductor dispuesta en zigzag. Cuando se comprime o se estira, su área de sección transversal cambia y, por tanto, cambia su resistencia.
- Un sensor de presión piezoeléctrico convierte la presión en una señal eléctrica cuando se comprime.
Estos diferentes tipos de transductores de presión se integran completamente con las soluciones de medición y control de Grundfos.