Galería técnica
Válvula reductora de presión
Una válvula reductora de presión de agua (válvula PRV) mide la presión del lado de descarga de la válvula. Su tarea es mantener constante la presión ajustada.
Si aumenta la presión en el lado de descarga, la válvula se cierra. Cuando la presión disminuye en el lado de descarga, la válvula se abre, "llenándose" por así decirlo, manteniendo la presión constante.
Cuando se utilizan sistemas Grundfos Hydro MPC, no se recomienda usar válvulas reductoras de presión. En cambio, el edificio debe dividirse en zonas para un confort óptimo y un menor consumo de energía.
Cuando se utilizan depósitos en tejado, pueden ser necesarias válvulas reductoras. De lo contrario, la presión sería demasiado alta en los apartamentos más bajos.