Galería técnica
Válvula piloto
Las válvulas piloto se utilizan a menudo en plantas de refrigeración más grandes con muchos consumidores. Una válvula piloto es un complemento de la válvula en línea. Permite que una pequeña fuerza accione la válvula más grande como en un pistón hidráulico. La presión dentro del sensor de temperatura y la bobina permite que la válvula principal funcione. El control es mecánico.
También pueden añadirse dos válvulas piloto a una válvula en línea de gran tamaño. Uno es un elemento térmico externo para controlar una inyección. Esto hace que la válvula funcione como una válvula de expansión. La otra es una válvula de control de presión que garantiza que la presión de evaporación no caiga por debajo de una determinada temperatura.
El sistema de válvulas piloto permite a una aplicación usar válvulas en línea estándar, añadiendo a los pilotos para el uso específico o la modificación de la funcionalidad. Esto se hace con facilidad a un bajo coste. Las válvulas piloto están disponibles en tamaños estándar y pueden funcionar en válvulas en línea de 3/8 "a 6/8".