Galería técnica
Sistema monotubo
Existen dos categorías básicas de sistemas de tuberías: sistemas monotubo y sistemas bitubo. En un sistema de calefacción monotubo, todos los radiadores están conectados a la misma tubería, que actúa como tubería de flujo y tubería de retorno. Esto significa que la temperatura disminuye a lo largo de la tubería. Por este motivo, el tamaño de los radiadores a lo largo de la tubería debe aumentar para proporcionar la misma potencia calorífica.
Sistema monotubo con distribución vertical
El agua se distribuye desde arriba desde la tubería de distribución horizontal. Una sola purga de aire es suficiente en la parte superior. Dado que los radiadores sólo tienen una tubería, el sistema es visualmente más aceptable. Esta es una ventaja en un sistema donde las tuberías están expuestas.
Sistema monotubo con distribución horizontal
Se prefiere un sistema de una tubería en el que el agua se canalice horizontalmente en aquellas situaciones en las que no sea deseable que la tubería vertical atraviese las habitaciones. Dicho sistema es más difícil de purgar, por lo que todos los radiadores necesitan un tornillo de purga de aire.
Grundfos suministra una amplia gama de bombas circuladoras para sistemas de calefacción monotubo en edificios domésticos y comerciales y sistemas de calefacción de distrito.