Galería técnica

NPSH (altura de aspiración positiva neta)

La diferencia entre la presión de entrada y el nivel de presión más bajo dentro de la bomba se denomina NPSH: Altura de aspiración neta positiva. NPSH es, por tanto, una expresión de la pérdida de presión que tiene lugar dentro de la primera parte de la carcasa de la bomba.

La presión dentro de una bomba varía desde la entrada en el lado de aspiración hasta el puerto de descarga en el lado de descarga. En la primera parte de la bomba, la presión disminuye antes de aumentar en el lado de descarga a un nivel superior a la presión de entrada.

La bomba a NPSH se muestra en la figura de la derecha. La curva NPSH que sigue a un cálculo NPSH muestra H (altura) en el eje Y y Q (caudal) en el eje X.

NPSH hará que la presión más baja dentro de la bomba disminuya por debajo de la presión de evaporación del líquido bombeado, si la presión de entrada es demasiado baja. En consecuencia, se produce cavitación en la bomba, que causa ruido y da lugar a averías.

NPSHR (altura de aspiración positiva neta requerida) se proporciona en el material de datos para todas las bombas. NPSHR indica la presión de entrada más baja requerida por la bomba específica a un caudal dado para evitar la cavitación.

Use el Herramienta de dimensionamiento de Grundfos para conocer la bomba NPSHR de Grundfos y ver el cálculo de la NPSH para aplicaciones de aumento de presión y alimentación de calderas.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.