Galería técnica

MAGdrive

En las bombas MAGdrive, los imanes se utilizan para impulsar el eje y los impulsores de este grupo de productos dentro de la gama CR de Grundfos de bombas de etapas múltiples. No hay conexión física entre la bomba y el motor, lo que permite su cierre hermético contra fugas.

Esto ha hecho que las bombas de accionamiento magnético sean cada vez más populares para el trasiego de líquidos agresivos y tóxicos. Como se muestra en la ilustración, la bomba de accionamiento magnético está formada por dos grupos de imanes; un imán interno y un imán externo. Una camisa no magnetizable separa estos dos grupos de imanes.

La camisa sirve como barrera herméticamente cerrada entre el líquido y el entorno. Como muestra la ilustración, el imán exterior está conectado al accionamiento de la bomba y el imán interior está conectado al eje de la bomba. De este modo, el par del accionamiento de la bomba se transmite al eje de la bomba. El líquido bombeado sirve como lubricante para los cojinetes de la bomba.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.