Artículo
Las bombas inteligentes eliminan los problemas de congelación y parada de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración
El desafío:
Los sistemas de refrigeración bien controlados son fundamentales para mantener un buen clima interior y reducir los costes de funcionamiento. Los sistemas de caudal primario variable (VPF) no tienen rival a la hora de conseguir dicho objetivo. Sin embargo, para evitar la congelación y el disparo del enfriador, debe mantenerse un caudal mínimo a través del enfriador y el sistema debe tener capacidades de descarga rápida. Esto puede lograrse con un sistema de control preciso, compresores de capacidad variable, bombas y ventiladores, y una línea de bypass bien controlada.
Nuestra solución:
La sustitución de la válvula de bypass tradicional por una bomba TPE3 de Grundfos le permite simplificar el sistema manteniendo el mínimo caudal. La bomba se controla en el modo ΔP constante, manteniendo la presión constante, y por tanto el caudal, sobre el evaporador del enfriador, independientemente de la carga del sistema. Tan pronto como el caudal a través del enfriador supere con seguridad el caudal mínimo, la bomba TPE3 se detendrá por sí sola. Este enfoque garantiza que el rendimiento de las bombas primarias de velocidad variable pueda reducirse independientemente de las limitaciones del caudal mínimo del enfriador.
En promedio, el 30-40% del consumo energético en un edificio comercial proviene de sistemas HVAC. Descargue nuestro artículo técnico y descubra cómo los sistemas de agua refrigerada eficientes, como los sistemas de caudal primario variable, pueden contribuir a reducir el consumo energético y reducir la contaminación y las emisiones de CO2.
La solución más inteligente: uso de caudal variable
VPF con válvula de bypass
Eficiencia con el coste añadido de la complejidad
Los sistemas de agua fría VPF consiguen una eficiencia y un rendimiento impresionantes adaptando el rendimiento de refrigeración a la carga real. Pero disminuir el caudal demasiado y demasiado rápido, existe el riesgo de que se forme hielo en el evaporador. La solución a menudo es instalar una válvula de bypass en la línea común, conduciendo el exceso de flujo de vuelta al enfriador cuando las demandas de las bobinas de refrigeración no son lo suficientemente altas como para satisfacer el caudal mínimo. El resultado es un sistema en el que los compresores de capacidad variable, los ventiladores de las torres de refrigeración, las bombas y la línea de bypass requieren un control preciso para que todos los componentes trabajen juntos.
VPF con bomba de bypass
La forma más económica de mantener un caudal óptimo a través del enfriador
La solución de bomba de bypass de Grundfos con control de temperatura constante garantiza que el rendimiento de la bomba principal sea totalmente independiente de las limitaciones mínimas de caudal del enfriador. Esto evita el exceso de caudal en el sistema, minimizando los costes de funcionamiento. Además, la complejidad del sistema se reduce ya que los únicos componentes necesarios para esta solución son una bomba TPE3 y un sensor de presión diferencial.
Formación relacionada
Otros artículos relacionados
Lee los artículos técnicos de Grundfos.
Aplicaciones relacionadas
Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.
Soluciones de bombeo relacionadas
Encuentra las soluciones de Grundfos relacionados con este tema.