Galería técnica
Presión de aspiración
La presión de entrada, o presión de entrada de la bomba, describe la presión disponible cuando la tubería de aspiración se encuentra con la bomba de aumento de presión. La presión de entrada se deriva de la presión del proveedor de agua o la presión del agua creada si el grupo de presión extrae de un tanque de rotura. La presión de entrada puede ser negativa o positiva; sin embargo, la presión de entrada negativa se produce normalmente cuando el grupo de presión tiene que aspirar el agua de los tanques que se encuentran debajo del grupo de presión.
La presión de entrada se utiliza para calcular el aumento necesario de las bombas de aumento de presión, así como el NPSHa (altura de aspiración positiva neta disponible). NPSHa se utiliza para determinar si una determinada bomba puede utilizarse en una determinada aplicación y cómo se dimensiona la tubería de aspiración.
El aumento necesario del grupo de aumento de presión puede calcularse de la siguiente manera:
Pajus = Pgrifo(min) + Pf + (hmax/10,2) ;
Pset = la presión de salida requerida del grupo de presión
Ptap (min) = la presión mínima requerida en el punto de toma de agua más alto de la zona
Pf = pérdida de presión en la tubería desde la salida del grupo de presión hasta el punto de consumo más elevado
hmax = la altura desde el grupo de presión hasta el punto de toma de agua más alto
Pbombeo = Pset - Pasador (min)
Pbombeo = el aumento requerido del grupo de aumento de presión
Pset = la presión de salida requerida del grupo de presión (calculado anteriormente)
Pasador (min) = presión de entrada al grupo de presión
Si la presión de entrada es negativa o positiva influye en la colocación óptima de la válvula de retención. Cuando la presión de entrada es negativa, la válvula de retención debe colocarse antes de la bomba, de modo que el agua no drene de la bomba durante una parada. Cuando la presión de entrada es positiva, la válvula puede colocarse después de las bombas, asegurando que la alta presión del grupo de presión no se extienda a la red.
Leyenda
1) Pset = la presión de salida requerida del grupo de presión
2) Ptap (min) = la presión mínima requerida en el punto de toma de agua más alto de la zona
3) Pf = pérdida de presión en la tubería desde la salida del grupo de presión hasta el punto de consumo más elevado
4) hmax = la altura desde el grupo de presión hasta el punto de consumo más alto
5) Pboost = el aumento requerido desde el grupo de aumento de presión
6) Pset = la presión de salida requerida desde el grupo de presión (calculado anteriormente)
7) Pasador (min) = presión de entrada al grupo de presión
La gama de grupos de presión de Grundfos cumple los requisitos de las aplicaciones de aumento de presión. Use el Herramienta de dimensionamiento de Grundfos para calcular el aumento necesario a partir de la presión de entrada de la bomba disponible.