Galería técnica
Requisitos de calor
La necesidad de calor de un edificio se calcula en base a su intercambio de calor estimado con el entorno y los usuarios del edificio.
Los siguientes parámetros afectan a los requisitos de calor:
- Pérdidas de transmisión
- Ventilación y pérdidas por infiltración
- Parámetros climáticos: temperatura exterior, influjo de la luz solar y factores del viento
- Fuentes de calor interno (adicionales): personas, electrodomésticos, iluminación
- La capacidad del edificio de acumular calor
- Temperatura ambiente
El balance de calor puede considerarse estacionario cuando no se tienen en cuenta la acumulación de calor y las variaciones a lo largo del tiempo. En el caso estacionario, el requisito de calor neto se calcula a partir de la siguiente fórmula:
Φnet = Φbose + Φventilación - Φadiciones.
Realizar cálculos dinámicos, donde se incluyen la acumulación de calor y las variaciones a lo largo del tiempo, es una tarea muy compleja. Por lo tanto, la mayoría de las veces se lleva a cabo utilizando un software.