Galería técnica
Intercambiador de calor
Los intercambiadores de calor se utilizan en sistemas de calefacción para separar dos medios, mientras que al mismo tiempo transfieren calor de uno a otro. La atención se centra en la transferencia de calor de un líquido a otro. Sin embargo, varios tipos de intercambiadores de calor de gas a líquido y de gas a gas también son componentes comunes en los sistemas HVAC.
Existen dos tipos principales de intercambiadores de calor líquido a líquido:
- Intercambiadores de calor de placas
- Tubo de intercambiadores de calor
Los intercambiadores de calor se utilizan en sistemas de calefacción para separar dos medios, mientras que al mismo tiempo transfieren calor de uno a otro. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es un sistema de calefacción indirecto con calefacción de distrito. Aquí, un intercambiador de calor se instala directamente después de la tubería de suministro al edificio. El calor se transfiere desde el agua de calefacción centralizada en el lado primario a través del intercambiador hasta el lado secundario. Por lo tanto, el agua de calefacción del edificio nunca está en contacto directo con el agua de calefacción de distrito.
Los intercambiadores de calor de placas se utilizan en gran medida en la producción de agua caliente sanitaria, ya que es eficiente y ahorra espacio en comparación con los tanques de agua caliente.
Existen muchos tipos de intercambiadores de calor que pueden clasificarse según su finalidad, como líquido / líquido, líquido / gas y gas/gas. También pueden clasificarse de acuerdo con su patrón de flujo, como contador, paralelo y flujo cruzado.
Ciertos elementos del sistema de calefacción pueden ser directos, mientras que otros son indirectos, dependiendo de la empresa de servicios. El lado de calefacción de distrito o caldera del intercambiador se denomina sistema primario. El lado del consumidor o del emisor de calor se denomina sistema secundario.
Colocar el intercambiador permite minimizar los daños causados por fugas del sistema de calefacción de distrito. También evita las dificultades que pueden derivarse de las variaciones de presión en el sistema de calefacción de distrito. Las desventajas incluyen pérdidas de funcionamiento, temperaturas de caudal más bajas y temperaturas de retorno excesivamente altas periódicas.
Las bombas Grundfos suelen formar parte de sistemas de caldera y calefacción en los que se requiere un intercambiador de calor.