Galería técnica
Altura geométrica
En un sistema de aumento de presión, la altura geométrica es la altura física a la que debe elevarse el agua para llegar al consumidor.
La altura geodésica es la distancia vertical desde la bomba al grifo o desde el punto de suministro a la entrada de aspiración de la bomba.
¿Por qué es importante?
La altura geométrica se utiliza al dimensionar bombas para una instalación. Representa una parte de la energía total que la bomba tiene que suministrar al agua con el fin de ejercer una presión suficiente en el grifo de consumo.
La altura geométrica es un problema particular a la hora de apoderarse de bombas para edificios altos ya que la altura geométrica (h máx. ) en esos casos tiene una gran influencia en la ecuación de dimensionamiento.
La ecuación de dimensionamiento
P establecer = P grifo (min) + Pf + (h máx. /10,2)
P establecer = la presión de salida requerida del grupo de presión
P grifo (min) = la presión mínima requerida en el punto de toma de agua más alto de la zona
P f = pérdida de presión en la tubería desde la salida del grupo de presión hasta el punto de consumo más elevado
h máx. = la altura desde el grupo de presión hasta el punto de toma de agua más alto
Leyenda
1) P establecer = la presión de salida requerida del grupo de presión
2) P grifo (min) = la presión mínima requerida en el punto de toma de agua más alto de la zona
3) P f = pérdida de presión en la tubería desde la salida del grupo de presión hasta el punto de consumo más elevado
4) h máx. = la altura desde el grupo de presión hasta el punto de toma de agua más alto
Use el Herramienta de dimensionamiento de Grundfos para asegurar el correcto aumento de presión, ajustando la altura geométrica requerida para el aumento de presión.