Galería técnica

Temperatura de caudal

La temperatura de caudal se refiere a la temperatura del agua en la tubería de suministro (caudal) en un sistema de calefacción o en una parte separada de un sistema de calefacción. Si un sistema de calefacción está conectado directamente al sistema de calefacción de distrito, el proveedor de calefacción de distrito establece su perfil de temperatura en el caudal de las tuberías.

En un sistema de calefacción indirecto, el agua se mezcla o se envía a través de un intercambiador de calor antes de distribuirse a través del sistema de tuberías, es decir, la temperatura de suministro se regula, por ejemplo, en relación con la temperatura exterior. El control automático se ajusta de acuerdo con una curva de calefacción definida que coincida con las especificaciones del sistema. Sin embargo, la temperatura del caudal del sistema de calefacción no puede superar la temperatura del agua de calefacción de distrito.

Al elegir la temperatura de suministro al sistema de calefacción de un edificio, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

  • Mantener una temperatura agradable
  • Limitación del consumo de energía utilizado para la calefacción
  • Lograr la temperatura de retorno de calefacción de distrito más baja posible

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.