Galería técnica
Instalación en seco
Las bombas de pozo seco en instalaciones secas no se sumergen en el líquido bombeado, sino que se instalan junto al sumidero. Las bombas pueden instalarse horizontal o verticalmente. Las ventajas comunes de una instalación horizontal son:
- Tubería simplificada con menos codos
- Un caudal de aspiración uniforme hacia el impulsor
- Una posición inferior de la bomba
El motor de una bomba instalada en seco requiere una forma de refrigeración. Puede tratarse de una camisa de refrigeración que permite que un líquido externo o el líquido bombeado fluya alrededor de la cámara del motor.
La tendencia es hacia bombas instaladas en seco en lugar de instalaciones de bombas sumergidas. Esto se debe principalmente al entorno de trabajo para el mantenimiento de las bombas.
En las bombas SE1 / SEV de Grundfos, la carcasa del motor está fabricada en aluminio sólido y, por lo tanto, no requiere refrigeración especial en una instalación en seco.