Galería técnica
COP (Coeficiente de Rendimiento)
El coeficiente de rendimiento (COP) es una expresión de la eficiencia de una bomba de calor. Al calcular el COP para una bomba de calor, la salida de calor del condensador (Q) se compara con la potencia suministrada al compresor (W).
COP = .Q.
W
COP se define como la relación entre la potencia (kW) que se extrae de la bomba de calor como refrigeración o calor, y la potencia (kW) que se suministra al compresor.
Por ejemplo:
Una bomba de calor dada utilizada para la refrigeración por aire tiene un COP = 2. Esto significa que se consiguen 2 kW de potencia de refrigeración por cada kW de potencia consumida por el compresor de la bomba.
COP se indica sin unidades. Por lo tanto, el calor producido y la potencia suministrada emplean las mismas unidades durante el cálculo del COP.
A diferencia del COP, el COSP (Coeficiente de Rendimiento del Sistema) es una descripción de la energía total (eléctrica) utilizada por una bomba de calor en relación con el trabajo total realizado (refrigeración o calefacción) por la bomba.
Por lo tanto, el COSP puede definirse como la potencia eléctrica en kW utilizada para producir 1 kW de refrigeración.
COSP = .Q. W
El COSP se expresa como una relación. Por lo tanto, los valores de Q y W deben tener la misma unidad para que se pueda calcular el COSP.
Las bombas circuladoras y de trasiego de agua de Grundfos cumplen los requisitos COP y COSP para aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración en edificios, así como los requisitos HVAC OEM.