Galería técnica
Dióxido de cloro
La desinfección del agua con dióxido de cloro es una forma muy eficaz y delicada de combatir la bacteria de la legionella y todo tipo de microorganismos presentes en el agua, como virus, parásitos y esporas de hongos.
El dióxido de cloro mata los microorganismos del agua mediante la destrucción oxidativa irreversible de las proteínas transportadoras de las células vivas. El dióxido de cloro tiene una acción desinfectante mucho más potente contra todo tipo de gérmenes y contaminantes como virus, bacterias, hongos y algas que la mayoría de los otros biocidas. El potencial de oxidación es mayor que con el cloro y se requieren menos productos químicos. Además, los gérmenes resistentes a los biocidas pueden eliminarse completamente con dióxido de cloro.
El dióxido de cloro se genera a partir de clorito de sodio y ácido clorhídrico. Cuando se mezclan los dos componentes, el dióxido de cloro desinfectante oxidante se forma en una reacción química junto con los subproductos inofensivos sal y agua.
Ventajas:
- Elimina eficazmente el biofilm
- Eficaz contra bacterias en biopelículas y bacterias libres que flotan en el agua
- Eficaz contra las bacterias y las biopelículas en las patas muertas sin caudal de agua.
- Efecto residual muy prolongado en el sistema. El ClO 2 permanecer en el agua durante días
- No afecta al olor ni al sabor del agua.
- No es sensible al pH del agua
- Bajo coste del ciclo vital
Desventajas:
- Si se trata de ácido clorhídrico (HCl) y clorito de sodio (NaClO 2 ) están mezcladas, durante la manipulación existe el riesgo de que se forme dióxido de cloro gaseoso, que es perjudicial
Grundfos suministra el dióxido de cloro Oxiperm (ClO 2 ) sistema de preparación y dosificación para desinfección de agua.