Galería técnica
Vigas refrigeradas
Los sistemas pasivos y activos de refrigeración por haz refrigerado se utilizan para refrigerar el aire del edificio. Las vigas pasivas refrigeradas refrigeran el aire interior sin el ruido y el gasto de los conductos y unidades de tratamiento de aire. Las vigas refrigeradas activas suelen tener una capacidad de refrigeración sensible mucho mayor que las vigas refrigeradas pasivas.
La viga refrigerada pasiva es un dispositivo de refrigeración de edificios que hace circular el aire empleando los principios de la convección. La principal ventaja de una viga refrigerada pasiva sobre los sistemas de aire forzado más comunes es que hace circular el aire del edificio sin el ruido y el gasto de los conductos y manipuladores de aire. Normalmente montado encima o cerca de un techo, la viga es un tipo de radiador enfriado por una fuente externa como el agua recirculada. Enfría el espacio situado debajo de él refrigerando el aire caliente que se eleva de forma natural. Una vez enfriado, el aire vuelve naturalmente al suelo, donde el ciclo comienza de nuevo. Utilizando sistemas pasivos de haz frío, el aire de ventilación requerido debe ser entregado al edificio por un sistema de tratamiento de aire separado.
Utilizando vigas refrigeradas activas, el aire de ventilación principal del edificio se enfría y se suministra continuamente a las vigas refrigeradas activas mediante el sistema de tratamiento de aire central. Este aire de ventilación primario se enfría para manejar las cargas sensibles accionadas por temperatura. El aire secundario se induce hasta la viga refrigerada activa y se enfría por la superficie de refrigeración dentro de la viga. El aire primario y el aire inducido se suministran a la habitación a través de ranuras en el borde de la viga refrigerada activa. La proporción entre el aire primario y el secundario es de aproximadamente 1: 3, lo que significa que las vigas refrigeradas activas tienen, por lo general, capacidades de refrigeración sensibles mucho más altas que las vigas refrigeradas pasivas.
Las vigas refrigeradas reducen la necesidad de utilizar conductos de aire pesados y ahorran energía gracias a la circulación natural. El suministro de agua fría funciona a temperaturas bastante altas para evitar la deshumidificación.