Galería técnica
Intercambiador de carga
Un intercambiador de carga combina las ventajas de un intercambiador de agua caliente doméstica tradicional y un recipiente de agua caliente. El agua caliente sanitaria está contenida en el recipiente, que se carga con el agua caliente sanitaria que se produce en el intercambiador de calor. Cuando la demanda de agua caliente es inferior al caudal del intercambiador de carga, la energía se almacena calentando el agua del recipiente.
Cuando la demanda supera la producción, se extrae agua caliente del recipiente. El intercambiador a menudo se denomina intercambiador de bucle de carga. Si el sistema de agua caliente sanitaria también contiene circulación, entonces el sistema debe crearse utilizando un intercambiador de calor con cinco conexiones.
La tubería de circulación está conectada directamente al intercambiador de calor. El sistema puede establecerse con una o dos bombas. La bomba que hace circular el agua entre el intercambiador de calor y el recipiente se denomina bomba de bucle de carga.
Si el sistema sólo contiene una bomba, servirá como bomba circuladora de agua caliente y bomba de bucle de carga. Tenga en cuenta que la bomba está montada en el lado de suministro del circuito de agua caliente.
Un sistema de circuito de carga es de un tamaño relativamente complejo y requiere una puesta en servicio exacta para funcionar correctamente. Un sistema de agua caliente doméstica con un bucle de carga es relativamente más caro que las soluciones tradicionales con intercambiador o tanque.
Grundfos suministra una amplia gama de bombas circuladoras que cumplen los requisitos de los intercambiadores de carga para aplicaciones de calefacción doméstica y agua caliente.