Galería técnica
Cavitación
La cavitación en las bombas se produce cuando la presión de un líquido a temperatura constante cae por debajo de su punto de presión de vapor saturado (o punto de ebullición).
Cuando ocurre la cavitación, se forman burbujas de aire continuamente y colapsan (implosionan) en el líquido. Esto genera ruido y puede provocar daños en la instalación. En un sistema de calefacción, la cavitación a menudo se produce en las bombas si la presión del lado de aspiración de la bomba es demasiado baja. Para evitar la cavitación en una bomba, la presión mínima de entrada debe ser superior a NPSH R (Altura de aspiración positiva neta) para la bomba.
La figura muestra la curva para la presión de vapor de agua saturado en función de la temperatura (en este caso, el líquido es agua), donde la presión de vapor saturado del líquido (equivalente a su punto de ebullición) en una situación dada (A), puede ser alcanzado, ya sea elevando su temperatura o bajando su presión. La línea discontinua muestra el punto de ebullición del líquido a presión atmosférica.
La cavitación puede ser un problema cuando la presión de entrada cae por debajo de NPSH
R y puede ser un problema en particular en los sistemas de caldera. Grundfos proporciona la NPSH
R en el material de datos de todas las bombas.