Galería técnica
Válvula de mariposa
Una válvula de mariposa es de una familia de válvulas denominadas válvulas de cuarto de vuelta. La mariposa es un disco de metal montado sobre una varilla. Cuando se cierra la válvula, el disco se gira para bloquear completamente el paso.
Cuando se cierra la válvula, el disco se gira para bloquear completamente el paso. Cuando la válvula está completamente abierta, el disco gira un cuarto de vuelta para permitir un paso casi ilimitado del fluido de proceso. La válvula también puede abrirse gradualmente para regular el caudal. A diferencia de una válvula de bola, la placa siempre está presente en el caudal, por lo que siempre se induce una caída de presión en el caudal independientemente de la posición de la válvula.
La válvula de mariposa deriva su nombre de la forma en que aparece una “imagen en forma de mariposa” cuando gira.
La válvula de mariposa es ampliamente utilizada en la industria química, sistemas de aguas residuales y suministro de agua.
La válvula está diseñada para que el fluido no tenga que entrar en contacto con las piezas metálicas móviles de la válvula. El asiento de la válvula puede fabricarse en muchos tipos diferentes de materiales para dar respuesta a todo tipo de medios.
Una válvula de mariposa es muy robusta y requiere muy poco mantenimiento.
Las válvulas de mariposa suelen estar disponibles en tamaños de mediano a grande (DN 40-600).
Grundfos suministra bombas para aplicaciones de suministro de agua, tratamiento de agua potable y aguas residuales municipales en las que se suelen utilizar válvulas de mariposa.