Galería técnica
BTU (Unidad Térmica Británica)
La unidad térmica británica (BTU) es una unidad de energía utilizada en las industrias de energía, generación de vapor, calefacción y aire acondicionado. En los entornos científicos, la unidad de energía SI, el joule [J], ha sustituido en gran medida a la BTU.
La unidad térmica británica (BTU o Btu) es una unidad de energía utilizada en las industrias de energía, generación de vapor, calefacción y aire acondicionado. Aunque todavía se usa de forma no oficial en países angloparlantes (como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido), su uso ha disminuido o ha sido sustituido en otras partes del mundo. En los entornos científicos, la unidad de energía SI, el joule [J], ha sustituido en gran medida a la BTU.
La capacidad de los pequeños sistemas de refrigeración y las bombas de calor a menudo se da en BTU - es decir, el número de BTU por hora, es decir BTU/h.
Una unidad térmica británica (BTU) es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua en 1 ° F.
1 BTU = 1,055 kJ
1 BTU/h = 0,293 W