Galería técnica
Tanque intermedio
Los tanques de ruptura se implementan en sistemas de aumento de presión para suministrar el sistema si el suministro de red resulta insuficiente. Los tanques también se implementan en sistemas de aumento de presión conectados en serie. También se utiliza un tanque de rotura para garantizar que una sobrecarga de las bombas de arranque y parada no afecte a la distribución de red.
En algunos países, no está permitido instalar grupos de presión directamente en el suministro de red entrante. El objetivo principal es garantizar que el agua no pueda volver a introducirse en la red de suministro, evitando así el riesgo de contaminación. En esos países, los tanques de ruptura son una necesidad en todas las instalaciones de aumento de presión.
En edificios altos, los tanques de ruptura se pueden usar como tanques intermedios para dividir un sistema de aumento de presión en varias zonas de presión manejables. Aquí, los tanques de ruptura suministran tanto los grifos en la propia zona de aumento de presión del tanque como todas las zonas por encima de ella.
Los tanques de ruptura ofrecen las siguientes ventajas:
- Alta resistencia del sistema, ya que existe un gran volumen de agua almacenada en los tanques de ruptura
- Bajo consumo de energía de los grupos de presión, ya que la presión es relativamente baja debido a la limitada altura geométrica del sistema.
- Reducción de la carga en la red eléctrica, ya que la potencia del grupo de presión es relativamente baja
- Menos sensible a fallos eléctricos
- Tuberías de baja presión, ya que la presión en las zonas se reduce debido a la altura geométrica de las zonas.
- Bajo coste de por vida del producto
Las desventajas son las siguientes:
- Mayor coste inicial
- Aumento de los requisitos de espacio para grupos de presión y depósitos en las plantas de servicio
- Alta pérdida de metros cuadrados potenciales que generan ingresos
- Mayor riesgo de crecimiento de bacterias en los tanques de ruptura.
En la distribución de agua, el término tanque de ruptura se refiere a un tanque de agua cerrado y sin presión, con un entrehierro que asegura un reflujo cero en el sistema.
Grundfos suministra bombas y grupos elevadores de presión para sistemas de aumento de presión en tanques de ruptura para edificios y suministro de agua.