Galería técnica
Caldera
Los consumidores que viven en zonas sin calefacción centralizada tienen que usar su propia caldera para producir calefacción central. Situada en una sala de calderas con una bomba de circulación de caldera, una instalación de caldera tiene los siguientes componentes: quemador, boquillas, carcasa de la caldera, depósito de agua caliente (integrado o independiente) y chimenea.
Las calderas más pequeñas suelen fabricarse en fundición o placa de acero. Los sistemas más grandes a menudo utilizan calderas de tubo de fuego para reducir la temperatura de los gases de combustión, lo que resulta en una eficiencia de calefacción óptima. En algunos casos, se instala una derivación de la caldera para evitar que la temperatura del agua de suministro a la caldera sea demasiado baja. Esto es para evitar la condensación no deseada dentro de la caldera y para garantizar que la temperatura entre la parte superior y la parte inferior de la caldera no sea demasiado alta. Una diferencia de temperatura elevada puede provocar tensiones en el material y, por tanto, reducir la vida útil de la caldera.
La energía potencial química del combustible se convierte en energía calorífica mediante combustión dentro de la caldera. El calor se transfiere al agua mediante radiación térmica de la llama y convección del gas de combustión. En calderas de condensación, puede utilizarse energía en el contenido de agua del gas de combustión. De este modo se consigue una eficiencia térmica cercana al 100%. Las calderas sin condensación pueden mejorar notablemente su eficiencia si se instalan economizadores en el sistema. Éstos refrigeran los gases de combustión al transferir calor al agua de alimentación de la caldera.
En los sistemas de caldera se utilizan diversos tipos de combustibles: Combustible doméstico (sistemas más pequeños), fuelóleo pesado (sistemas más grandes), gas natural y combustible sólido (paja, madera, pélets, astillas de madera, carbón). La eficiencia de un sistema de caldera se ve afectada por la pérdida de calor a través de la chimenea, así como la pérdida de calor de las superficies de la caldera.
Grundfos ofrece una amplia gama de bombas de circulación que se integran completamente en la instalación de una sala de calderas.