Tratamiento del agua en torres de refrigeración
Conoce la importancia de tratar eficazmente el agua de aporte y el agua de recirculación en torres de refrigeración, y explora cómo las soluciones inteligentes pueden optimizar el proceso de tratamiento del agua para mejorar el rendimiento.
Como vimos antes, la refrigeración es un proceso importante en cualquier producción industrial, y las torres de refrigeración se encuentran en la mayoría de las instalaciones de edificios industriales. El funcionamiento ininterrumpido de la aplicación de refrigeración es esencial para cualquier instalación de producción.
En este módulo, veremos lo importante que es garantizar el tratamiento adecuado del agua de aporte y de recirculación en las torres de refrigeración, y veremos las soluciones inteligentes disponibles para optimizar el proceso de tratamiento de agua.
El agua no tratada de forma adecuada puede causar problemas en el sistema de refrigeración; entre ellos, generar biopelículas, incrustaciones, corrosión, depósitos de lodo y riesgos para la salud relacionados con la legionela. Esto reduce la eficiencia de refrigeración y puede deteriorar los activos, así como provocar riesgos para la salud y paradas imprevistas.
Veamos algunos de estos problemas con más detalle. La contaminación biológica puede crear una biopelícula en las tuberías, el intercambiador de calor y otras partes del sistema de refrigeración, y reducir la capacidad de la torre de refrigeración e incrementar el consumo energético.
El segundo problema es el aumento de la concentración de sales, que se produce si no vigilas y controlas bien el nivel de conductividad. Esto provoca corrosión e incrustaciones, lo que aumenta el consumo energético y los costes de servicio.
Y, por último, hay que gestionar bien las sustancias químicas usadas en la torre. Si no se dosifica la cantidad correcta, esta puede ser excesiva o insuficiente, y podría generar otros problemas. Estos problemas crecerán si cada vez más clientes adoptan la reutilización de agua como fuente de agua de aporte en las torres de refrigeración.
Grundfos ofrece varias soluciones inteligentes para tratar el agua de aporte y recirculada en aplicaciones de torres de refrigeración. La primera es el equipo de medición y control. Distintos parámetros de calidad como la temperatura, el pH, la conductividad, el ORP, etc., deben controlarse con regularidad en las torres de refrigeración.
Esto también es necesario para mostrar los resultados del tratamiento, así como controlarlos. También para documentar si la medición cumple con las normas y los reglamentos vigentes. Después están las bombas dosificadoras de precisión de Grundfos, que dosifican la cantidad exacta necesaria de productos químicos en el proceso. Las bombas dosificadoras Grundfos con funciones MFC integradas facilitan una dosificación química precisa y la monitorización de la dosificación en torres de refrigeración.
Esto asegura el control total del proceso de dosificación de productos químicos: la desinfección, la dosificación anticorrosión, el control del pH, etc. La conexión de estas bombas a la solución Grundfos SMART Digital CHEMPAIRING Suite (SDCS) permite al operador gestionar, monitorizar y controlar la dosificación química de forma segura, por ejemplo, evitando posibles mezclas peligrosas de sustancias químicas.
Mostrar lo que se ha dosificado en el proceso demuestra una vez más que cumplimos la normativa local. Por último, aunque no menos importante, gracias al uso de una solución y configuración de sistema inteligente, los componentes están conectados entre sí, de modo que hablan el mismo idioma y optimizan el proceso juntos. Todo esto se gestiona dentro del marco de las Grundfos iSOLUTIONS en casos donde vemos la necesidad de aplicar un planteamiento distinto y de gestionar sistemas completos de una forma diferente en el futuro.