Introducción a Grundfos Distributed Pumping

Este curso te ofrece una introducción al sistema Grundfos Distributed Pumping y cómo mejora el rendimiento de los sistemas HVAC con un sistema equilibrado automáticamente en cualquier carga, importantes ahorros energéticos y una puesta en marcha sencilla.

En este módulo, veremos las ventajas del Grundfos Distributed Pumping. También te explicaremos por qué Distributed Pumping mejora el rendimiento de los sistemas HVAC. Hay muchos aspectos que deben tenerse en cuenta al diseñar un sistema de agua refrigerada para edificios comerciales.

Para refrigerar un edificio, los sistemas de agua refrigerada existentes suelen usar grandes bombas centralizadas y enfriadoras en la sala de máquinas para hacer circular el agua alrededor del ramal de agua refrigerada. La regulación del caudal por las distintas necesidades de agua refrigerada se hace tradicionalmente usando válvulas de equilibrado y control, normalmente ubicadas cerca de las unidades terminales.

El control de caudal dinámico realizado por válvulas regula la energía creada por las bombas primarias y secundarias. Los sistemas de agua refrigerada con grandes bombas primarias, o bombas primarias/secundarias que incluyen válvulas, se han diseñado de esta forma durante décadas, desperdiciando una gran cantidad de energía.

Esto significa que hay un tremendo potencial de ahorro energético gracias al bombeo distribuido. Sin embargo, los sistemas de agua refrigerada existentes tienen determinados problemas que dan lugar a un bombeo excesivo, lo que malgasta energía. También tienen el riesgo de reducir la comodidad.

Un problema es la puesta en marcha y el equilibrado, que suele ser un procedimiento largo y tedioso esencial para asegurar que un sistema funcione a su máximo potencial. El proceso de equilibrado debe realizarse periódicamente para garantizar un rendimiento óptimo del edificio. Una puesta en marcha o equilibrado inadecuados dan lugar a sistemas de bajo rendimiento y un uso excesivo de energía.

Y un sistema mal equilibrado hará que las unidades terminales reciban más o menos caudal del necesario. Esto se nota particularmente en condiciones de carga parcial, reduce la comodidad y produce un exceso de bombeo del sistema, lo que equivale a un uso excesivo de energía. Esto también podría dar lugar a un bajo delta T.

¿Pero y si diseñamos el sistema de mejor manera? Nuestra solución es Grundfos Distributed Pumping. Al usar bombas inteligentes en lugar de válvulas, usamos menos energía y hacemos más inteligente tu sistema de agua refrigerada.

Un sistema Grundfos Distributed Pumping usa la bomba circuladora MAGNAsumergible sin mantenimiento, e integra un control de velocidad variable y válvulas de retención para evitar el reflujo.

Las bombas distribuidas garantizan una presión y un caudal óptimos en cada unidad terminal en todo momento gracias a un sensor de temperatura externo en el conducto de aire conectado a la bomba distribuida. Esto asegura el caudal correcto siempre, adaptándolo a la carga calorífica real, y también permite que las bombas primarias gestionadas por una nueva lógica de control se reduzcan significativamente debido a las bombas distribuidas.

Este nuevo diseño ofrece una comodidad de refrigeración perfecta cuando y donde se necesite dentro del edificio. Grundfos Distributed Pumping te permite refrigerar tu edificio de forma más inteligente con menos energía y obtener los siguientes beneficios: un sistema equilibrado automáticamente a cualquier carga, un importante ahorro energético, una puesta en marcha fácil y rápida, y una comodidad y clima interior mejorados.

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 4
Duración
Duración: 15 minutos
Dificultad
Dificultad: Intermedio