Rendimiento mejorado con alta fiabilidad y comodidad del sistema
Averigua cómo un caudal siempre correcto y el alto ahorro energético de la bomba del lado principal no comprometen la confiabilidad y comodidad del sistema.
En este módulo, veremos cómo el sistema Grundfos Distributed Pumping mejora el rendimiento de los sistemas HVAC y te hace confiar en el sistema. También veremos que no se han comprometido la fiabilidad y la comodidad.
Pero, primero, veamos por qué un sistema de bombeo distribuido es diferente. Un sistema HVAC convencional está diseñado para un caudal máximo a carga máxima. Hoy en día, muchos sistemas funcionan como sistemas de caudal principal variable o sistemas de agua refrigerada principales/secundarios donde la mejor forma de operar la bomba es reduciendo la presión, asegurando la mejor velocidad de la bomba para cumplir con los requisitos de Q y H.
Con el sistema Distributed Pumping, la historia cambia por completo. Incluso a carga máxima obtendremos un ahorro energético, ya que tenemos menos componentes de caída de presión, esto es, válvulas de control y de equilibrado.
Pero cuando el caudal se reduce, la presión general en el sistema también se reduce debido a que hay menos pérdidas dinámicas en las tuberías. Las bombas primarias de velocidad variable se regulan en función de las mediciones de los sensores de cada enfriadora y en la tubería de bypass para cumplir el caudal mínimo de la enfriadora.
Además, se adaptan al caudal real de las bombas del lado secundario. Esto asegura un entorno de trabajo de la enfriadora y un delta T óptimos. Esto significa que cuando lo comparamos con un sistema convencional con velocidad variable y un control de bomba optimizado, todavía veremos una gran reducción de la presión con Distributed Pumping, ya que la carga baja, y la reducción de presión supone un ahorro energético.
Comparado con un sistema de velocidad fija convencional, los ahorros son aún mayores. Para resumir, en un sistema de bombeo distribuido: el caudal siempre es el correcto, la velocidad de la bomba se modula según la carga de la unidad terminal, sin caudal de bypass, el caudal del lado principal y secundario es el mismo, el ahorro energético es de aprox. 54 % comparado con las soluciones clásicas, y no hay un bombeo excesivo de agua refrigerada.
Con el sistema Grundfos Distributed Pumping, puedes: confiar en el rendimiento mejorado de los sistemas HVAC instalados y puestos en marcha, y tener la seguridad de que no se han hecho concesiones en la fiabilidad y comodidad del sistema.