Suministro de la presión y el caudal adecuados en todo momento
Descubre cómo las bombas distribuidas suministran el caudal y la presión correctos para cada circuito individual en el lado de carga del sistema, lo que garantiza el autoequilibrado y la comodidad.
En este módulo, analizaremos detenidamente el lado de carga y cómo las bombas inteligentes de un sistema Distributed Pumping pueden suministrar el caudal y la presión adecuados para cada ramal concreto del sistema.
También destacaremos las ventajas del autoequilibrado y la comodidad de usar bombas inteligentes en lugar de válvulas. En un sistema Distributed Pumping, el lado de carga, o el lado secundario, funciona como un ramal autoequilibrado autónomo con varias bombas distribuidas inteligentes autónomas que alimentan las unidades de tratamiento de aire (UTA) o las unidades fan coil (UFC).
El agua refrigerada producida por las enfriadoras se usa para las bobinas de refrigeración de las unidades terminales, tales como las UTA y las UFC. Las UTA y UFC reacondicionan y hacen circular el aire para varias zonas, formando parte de un sistema de climatización o sistema HVAC. Las UTA se conectan a los conductos que distribuyen el aire acondicionado a varias zonas del edificio y, a veces, a través de las UFC para zonas específicas.
Grundfos Distributed Pumping usa bombas inteligentes que no requieren válvulas, en este caso, la bomba circuladora MAGNA3 sumergible sin mantenimiento con control de velocidad variable integrado. Cada ramal cuenta con válvulas de retención que evitan el reflujo en caso de que la bomba distribuida o la unidad terminal no funcione.
En un sistema Grundfos Distributed Pumping, las bombas MAGNA3 se pueden instalar en dos configuraciones: 1. una única bomba dedicada por unidad terminal, o 2. una única bomba dedicada para varias unidades terminales.
En las dos posibilidades de configuración, el caudal se basa en las lecturas de, respectivamente, un: 1. sensor de temperatura del aire en el conducto de suministro, o un 2. sensor de presión en la tubería de retorno de agua refrigerada, o el sensor de presión interno de la bomba MAGNA3.
Hay varios modos de control disponibles con la bomba MAGNA3.
La selección del modo de control es fundamental para el correcto rendimiento de una aplicación de Distributed Pumping. Las bombas distribuidas se ajustan a la demanda de carga mediante la señal del sensor, exactamente como una válvula de control de temperatura convencional.
Los modos de control habituales de las configuraciones en los tipos de instalación especificados son, respectivamente: 1. temperatura constante, o 2. presión proporcional.
Con el control del caudal, tenemos el control de la transferencia de energía. Esto permite que las bombas distribuidas alcancen casi el 80 % de la capacidad con solo el 50 % del caudal.
No obstante, la clave para suministrar el caudal correcto a cada ramal específico del sistema de bombeo distribuido es un correcto dimensionamiento, instalación y puesta en marcha. Por tanto, conocer tu sistema y aplicación es fundamental para disfrutar de las ventajas del autoequilibrado y la comodidad. Para obtener más información, contacta con tu distribuidor de Grundfos.