Funciones de control disponibles para un sistema de bombeo distribuido

Descubre las funciones de control disponibles para una bomba primaria con control de velocidad variable y cómo configurar el sistema Distributed Pumping utilizando el dispositivo Control MPC.

En este módulo, repasamos las funciones de control de una bomba primaria con control de velocidad variable en un sistema Grundfos Distributed Pumping.

Las bombas primarias se construyen en paralelo para optimizar la velocidad de la bomba primaria junto con el dispositivo Control MPC. Esto se hace, si procede, detectando e igualando la temperatura diferencial entre las bombas primarias y las bombas distribuidas medida en la tubería de bypass.

La principal prioridad del dispositivo Control MPC es proteger las enfriadoras, asegurando un caudal mínimo en las enfriadoras activas. La siguiente prioridad es evitar el exceso de bombeo de las bombas primarias, alineando el caudal del lado principal con el caudal del lado secundario.

Esto significa que no hay caudal en la tubería de bypass. La primera ventaja es identificar y evitar o minimizar el síndrome de "bajo" delta T, ahorrando así energía, que es un problema habitual en los sistemas de refrigeración.

Cada enfriadora tiene una válvula de aislamiento automática. Esta está completamente abierta si la enfriadora específica está activa o completamente cerrada si la enfriadora no está funcionando.

El número de enfriadoras y bombas primarias varía en función del tamaño del edificio y del sistema. Para asegurar un caudal mínimo en cada enfriadora, se debe instalar un sensor diferencial o un caudalímetro en cada enfriadora. Una señal de una válvula de aislamiento o del sistema de gestión de edificios (una señal previa al arranque) indica al controlador qué enfriadora está en funcionamiento.

Esto permite al controlador validar cada enfriadora activa, con la posibilidad de aumentar el caudal de la bomba primaria de alguna enfriadora si es demasiado bajo.

Otro objetivo del controlador es regular la velocidad de la bomba primaria para ajustarse al caudal que requieren todas las bombas distribuidas basándose en la entrada del sensor de la tubería de bypass. Para ello, el dispositivo Control MPC recibe una entrada analógica de los 4 sensores de temperatura instalados alrededor de la tubería de bypass para ajustar la velocidad de la bomba.

Si ya tienes un sistema de control o sistema de gestión de edificios, contacta con tu distribuidor de Grundfos. Con un sistema Grundfos Distributed Pumping, obtienes el caudal correcto en todo momento y puedes: configurar el sistema usando las funciones de control del dispositivo Control MPC.

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 4
Duración
Duración: 15 minutos
Dificultad
Dificultad: Intermedio