¿Cómo se lee una curva de bomba?
Obtén conocimientos básicos sobre cómo leer varios aspectos de una curva de bomba.
Cualquier persona que trabaje con bombas debe poder leer una curva de bomba, ya que le ayuda a seleccionar siempre la bomba adecuada para cada sistema hidráulico.
En este módulo, te mostraremos cómo leer una curva de bomba. Comencemos.
Primero, para entender la curva de una bomba, necesitas conocer las características de tu sistema.
Estas muestran las pérdidas de presión en el sistema en función del caudal.
Y cuando hay un punto de cruce las características del sistema y el rendimiento de la bomba, obtienes el punto de trabajo específico.
Toma esta curva de rendimiento de una bomba Grundfos específica. Si tu sistema requiere un caudal de 140 m³/h y una altura de 6,3 m, la curva de rendimiento muestra que esta bomba concreta es perfecta para esos requisitos.
Técnicamente hablando, también cumplirá los requisitos del sistema de cualquier otra intersección de caudal y altura en el área debajo de la curva.
Como sobredimensionar o infradimensionar una bomba puede afectar al rendimiento, debes estar lo más cerca posible del punto de trabajo.
Ahora, veamos algunas curvas de bomba comunes:
- la curva QH,
- la curva ŋ,
- la curva P2
- y la curva NPSH.
Estas cuatro curvas juntas ofrecen una buena descripción general del rendimiento de una bomba específica, por lo que recomendamos incluirlas en la misma ficha técnica.
En una curva QH, que mide el caudal y la altura, puedes ver que un caudal bajo da lugar a una altura elevada, y un caudal alto da lugar a una altura baja. Una vez que hayas identificado los requisitos de tu aplicación, el caudal (Q) y la altura (H) te ayudarán a determinar las dimensiones generales de la bomba.
En este ejemplo, puedes ver que un caudal de 71 m³/h equivale a una altura de 42 m.
Una curva ŋ señala la eficiencia de una bomba.
La eficiencia total es la relación entre la potencia hidráulica y la suministrada.
Esta figura muestra las curvas de eficiencia para la bomba sola y para una unidad de bombeo completa respectivamente.
Cabe señalar que la eficiencia siempre está por debajo del 100 %, ya que la potencia suministrada siempre es mayor que la potencia hidráulica debido a pérdidas en los componentes del motor y la bomba.
Por eso, la eficiencia de una unidad de bombeo completa es inferior que la eficiencia de solo una bomba.
Luego, tenemos la curva P2, que mide la relación entre el consumo energético de una bomba y el caudal.
El consumo energético de la bomba determina el tamaño de las instalaciones eléctricas que deben suministrar energía a la bomba.
El consumo energético también depende de la densidad del fluido.
Si la densidad del fluido es mayor que la del agua, por ejemplo, deben usarse motores con una potencia proporcionalmente mayor.
Como puedes ver, el valor P2 aumenta cuando el caudal aumenta. Por último, tenemos la altura de aspiración positiva neta, o la curva NPSH.
Como la NPSH aparece en metros y no en kW, no es necesario tener en cuenta la densidad de los distintos fluidos.
NSPH describe las condiciones relacionadas con la dañina cavitación.
Y ahí es donde resulta útil la curva NSPH.
Para determinar si una bomba puede funcionar de forma segura en un sistema, debe conocerse la NPSH para el máximo caudal y temperatura dentro del rango de funcionamiento.
El margen de seguridad mínimo recomendado es de 0,5 m, pero puede que necesites un margen más alto según tu aplicación o instalación.
El diseño de la bomba también puede afectar a la curva de rendimiento.
Hay curvas de bomba planas y pronunciadas.
Las curvas planas se producen cuando hay un pequeño cambio en la altura que da lugar a un gran cambio en el caudal, como se puede ver aquí.
Por otro lado, las curvas pronunciadas, se dan cuando hay un pequeño cambio en la altura y el caudal, como se ve aquí.
Aquí concluye nuestro módulo sobre cómo leer las curvas de bomba. Esperamos que lo hayas disfrutado.