Cómo dimensionar y seleccionar un sistema de bombeo de agua alimentado por energía solar

Disfruta de una detallada guía paso a paso en la que te mostramos el proceso de dimensionamiento y selección de una bomba SQFlex en Grundfos Product Center.

Al dimensionar las soluciones de bombeo de agua por energía solar de Grundfos, es importante hacerlo de conformidad con la aplicación y los requisitos específicos para los que esté destinada.

En este módulo, analizaremos con más detalle el proceso de dimensionamiento de una SQFlex. Basándonos en un ejemplo hipotético que aplique un perfil de datos realista, te guiaremos paso a paso en el dimensionamiento de la SQFlex con el programa de dimensionamiento de Grundfos Product Center.

Pero, antes de empezar, debemos considerar un aspecto importante que no debe omitirse. En primer lugar, en comparación con los sistemas de bombeo convencionales, la selección de la bomba según las fichas técnicas no resulta tan sencilla en los sistemas de bombeo alimentados por energía solar.

Ello se debe a que el perfil diurno se basa en el sol y, como todos sabemos, hay más horas de sol durante el verano que durante el invierno. Por tanto, es crucial que el mes de referencia para dimensionar sea aquel en el que la necesidad de agua sea más crítica.

Así, imaginemos que estamos usando una bomba solar sumergible en una granja, y que pretendemos suministrar agua para el ganado. Es importante tener en cuenta varios parámetros importantes para completar de forma correcta el proceso de dimensionamiento.

Entre ellos, el lugar de instalación, la producción diaria de agua deseada y la altura dinámica total, que es la elevación estática sobre el suelo sumada al nivel dinámico del agua.

En este ejemplo, tenemos los siguientes datos: La ubicación de nuestro proyecto es Sevilla (España).

El caudal diario deseado es de 10 m³. La altura dinámica total es de 110 m. La elevación estática es de 10 m. El nivel dinámico del agua es de 100 m. Y la bomba es de tipo sumergible.

El sistema es capaz de decidir si debería usarse una SQFlex o un RSI. No es necesario decidirlo de antemano. Con estos datos, tenemos todo lo necesario para dimensionar y seleccionar un sistema. Vayamos entonces a Grundfos Product Center y comencemos.

Una vez en la pantalla principal, tienes la opción de crear gratis una cuenta donde puedes guardar los datos de tus propios paneles solares, con lo que podrás acceder con rapidez a toda la información introducida.

Aunque recomendamos crear una cuenta, se trata de algo voluntario, y podrás continuar sin hacerlo. Ahora ya está todo listo para comenzar el proceso de dimensionamiento.

Empieza pulsando sobre "Dimensionar por aplicación" o "Dimensionamiento avanzado por aplicación". En este vídeo, vamos a mostrarte el dimensionamiento avanzado. Desde aquí, tendrás que seleccionar tu aplicación, la ubicación, el sistema y otros parámetros importantes.

Comenzaremos seleccionando "Soluciones solares" como aplicación y cambiaremos nuestra ubicación a Sevilla (España). Ahora debes seleccionar tu sistema y el tipo de instalación.

Simplemente, elige "Solar" como tipo de sistema. Como este dimensionamiento se basa en una bomba sumergible, elige "Pozo de sondeo" como instalación.

A continuación, vamos a introducir el volumen de agua diario. En este caso, hemos determinado que la demanda diaria de agua es de 10 m³.

Si no conocieras cuál es la demanda diaria de agua, una regla general es multiplicar por el caudal fijo por hora. Después, introduce la elevación estática y el nivel dinámico del agua. Normalmente, un perforador de pozos podrá suministrarte esta información.

En este ejemplo, ya hemos determinado ambos valores, así que simplemente los introduciremos. También puedes calcular las posibles pérdidas por fricción en las tuberías.

Esto es especialmente importante si la elevación estática sobre el suelo es alta, o si tienes que bombear el agua a mucha distancia, pero, en este caso, lo dejaremos en blanco.

La elección del mes de dimensionamiento es importante para el punto de trabajo. Por ejemplo, para un sistema de riego, debería escogerse el mes en que la demanda alcance su pico. Para agua potable, debe escogerse el mes en que la insolación esté en su punto más bajo.

Por lo general, si hablamos del hemisferio norte, debería escogerse julio, y si hablamos del hemisferio sur, enero. Como estamos en Sevilla, seleccionaremos julio. A continuación, selecciona el tipo de módulo solar.

Puedes seleccionar dos si quieres comparar tipos distintos. Para este ejemplo, dejaremos el modelo estándar, GF 270.

Ahora que ya tenemos los ajustes principales, estamos listos para ver el resultado del dimensionamiento. No obstante, si quieres personalizar aún más tu dimensionamiento, comprueba los ajustes disponibles en los distintos menús desplegables.

Puedes personalizarlos todos a la medida de tu proyecto. Una vez seleccionados todos los puntos de entrada, ya podemos ver los resultados. Pulsa sobre "Empezar dimensionam.".

Aquí se mostrará una lista de resultados del dimensionamiento. Puedes alternar entre ellos para ver los diferentes parámetros, como número de módulos solares, promedio de agua producida al día y potencia del conjunto de paneles.

También se muestra una vista general del rendimiento de la bomba durante los diferentes meses del año. Pulsa sobre tu solución preferida. Aparecerá una curva de rendimiento detallada.

También puedes desplazarte por las especificaciones, partes del sistema y otros detalles del resultado. Por último, puedes generar un informe pulsando sobre "Imprimir/PDF".

Desde aquí, puedes añadir el contenido que desees para que el informe muestre exactamente la información que quieres. Recomendamos, al menos, "Resultado dimension." y "Accesorios". Ahora pulsa sobre "Generar PDF" para ver el informe.

Y eso es todo. En resumen, lo único que necesitas para dimensionar un sistema de bombeo alimentado por energía solar en Grundfos Product Center es la ubicación del proyecto, el caudal por día, la elevación estática y el nivel dinámico del agua.

Así de fácil. ¡Ahora es tu turno!

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 3
Duración
Duración: 25 minutos
Dificultad
Dificultad: Intermedio