Las ventajas de la solución MIXIT
Únete a nosotros en este recorrido explicativo de la solución MIXIT, su proceso de desarrollo y las muchas ventajas que brinda
Cuando se trata de circuitos de mezcla, la mejor solución del mercado actual es la solución Grundfos MIXIT. En este módulo, nuestros expertos te presentarán MIXIT y sus muchas ventajas, y harán un recorrido desde la idea inicial hasta la ejecución final.
La idea general de la solución MIXIT se remonta bastantes años atrás. Cuando observamos todos los componentes independientes de un sistema de circuito de mezcla tradicional, seguimos pensando que seguramente había una manera de simplificar tal solución. Y cuando nuestros clientes comenzaron a hacer los mismos comentarios fue cuando supimos que nuestra ambición era crear una solución menos compleja. Actualmente, la solución MIXIT proporciona eso.
Nos enfocamos mucho en lo que querían nuestros clientes. Estuvimos en contacto con varios clientes, y usamos sus opiniones a lo largo del proceso de desarrollo, probando diferentes versiones junto con ellos. Dar a nuestros clientes lo que quieren ha sido el elemento fundamental más importante de este proyecto de desarrollo: la solución MIXIT.
También aspirábamos a hacer una solución más fácil de usar y flexible. Dependiendo de las funcionalidades que necesites, puede actualizar la unidad MIXIT para satisfacer tus requisitos exactos. Por ejemplo, si necesitas conectividad de Fieldbus, solo tienes que comprar una actualización de software y desbloquear la funcionalidad en la unidad MIXIT. Sin necesidad de otro hardware.
Repensamos toda la idea del concepto de circuito de mezcla, convirtiéndolo en una unidad todo en uno, que, junto con la bomba, funciona como una solución completa.
La solución MIXIT maneja múltiples aplicaciones en los ámbitos de la calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Además, admite configuraciones de válvulas de dos y tres vías, lo que la convierte en una solución ideal independientemente de la aplicación. Al poner en marcha tu solución MIXIT, solo tienes que usar Grundfos GO para seleccionar la configuración adecuada para tu aplicación. Un asistente te guiará, es fácil y, al mismo tiempo, extremadamente flexible. La solución MIXIT es definitivamente la opción ideal si deseas construir un circuito de mezcla en poco tiempo y garantizar un rendimiento óptimo cuando dejes a tu cliente.
La solución MIXIT ofrece muchísimas ventajas. Todo está integrado en la solución, por lo que no hay tuberías adicionales. Obviamente, esto ahorrará mucho tiempo. Además, todos los sensores están conectados por cable, y lo único que tienes que hacer es conectar el cable de alimentación.
Es una solución muy inteligente diseñada para facilitar la vida a nuestros clientes. Por ejemplo, es independiente de la presión, por lo que garantizará una regulación estable incluso a una presión diferencial primaria variable. Además de eso, el caudalímetro incorporado mide el caudal primario y, junto con la temperatura en el lado principal, la solución MIXIT permite monitorizar el consumo calorífico en tiempo real. Esto realmente demuestra cómo el beneficio que aporta a los clientes la integración de los componentes.
La puesta en marcha y la configuración del sistema son muy fáciles y fluidas. Si, por ejemplo, deseas agregar una funcionalidad adicional, como un sensor adicional, la solución MIXIT ofrece asistentes de configuración integrados y guías para ayudarte a hacerlo. Todo esto deriva de nuestra ambición subyacente de crear una solución más sencilla y fácil de usar.
La solución MIXIT está diseñada para el futuro. Ofrece conectividad lista para usar, es compatible con nuestra plataforma en la nube Grundfos iSOLUTIONS Cloud y tiene un Fieldbus incorporado para facilitar la integración en el BMS. ¡Además, todos los MIXIT traen una solución de monitorización gratuita! Solo tienes que enchufar el cable a la alimentación y la solución MIXIT estará conectada.
En el futuro, aspiramos a ser capaces de obtener todo tipo de datos interesantes y usar la tecnología de IA y el aprendizaje automático para analizar estos datos. Creemos que esta será la forma más inteligente de optimizar la solución MIXIT.
Nuestros clientes han estado ahí en cada paso del camino. Desde el desarrollo del concepto hasta la construcción del hardware y la implementación de la conectividad. Estamos seguros de que la solución MIXIT puede proporcionarte la solución óptima de circuito de mezcla ahora y en el futuro.