Introducción general a los circuitos de mezcla

Obtén un resumen de la teoría en la que se basan los circuitos de mezcla y aprende sobre los diversos diseños y sus diferencias

Cuando se trata de controlar la temperatura del líquido, los circuitos de mezcla son cruciales. En este módulo, te haremos una introducción general a los circuitos de mezcla, por qué se utilizan y cómo se pueden diseñar.

También veremos los diversos componentes que forman un circuito de mezcla. Comencemos.

En primer lugar, los sistemas de circuito de mezcla permiten ajustar la temperatura del flujo del agua.

Constan de un lado principal y un lado secundario. El caudal en el lado principal está controlado por la válvula, y el caudal en el lado secundario está controlado por la bomba. En pocas palabras, el principio básico de un circuito de mezcla es mezclar el agua primaria con el agua de retorno en una proporción adecuada para obtener la temperatura de caudal necesaria.

¿Pero por qué deberías usar un circuito de mezcla? Bueno, una de las principales razones es que un circuito de mezcla tiene la capacidad de zonificar los edificios por temperatura. Normalmente, los edificios grandes se dividen en zonas, y cada una tiene distintas necesidades. Por lo tanto, si una parte del edificio está expuesta a menos sol que otro lado, esa sección del edificio puede necesitar más calefacción.

Del mismo modo, puede depender del uso promedio: una oficina de trabajo se usa principalmente de lunes a viernes, mientras que una zona comercial también está activa durante los fines de semana. Un circuito de mezcla te permite controlar la temperatura del caudal de una zona.

Una instalación de calefacción puede constar de radiadores, un sistema por suelo radiante o unidades de tratamiento de aire, y todos ellos requieren una temperatura de impulsión diferente. Además, al utilizar la compensación de temperatura exterior, en la que la temperatura del líquido se regula en función de la temperatura exterior, disminuyen las pérdidas de calor de la transmisión y aumenta el ahorro de energía hasta un 5-10 %.

Así, con la compensación de temperatura exterior, podrás obtener el mejor confort posible con el menor consumo energético posible. Hay una gran variedad de circuitos de mezcla diferentes. Los dos más comunes son un circuito de inyección presurizado con una válvula de dos vías, y un circuito de mezcla no presurizado con una válvula de tres vías. Veámoslo de manera más detallada.

En un circuito de inyección presurizado con una válvula de dos vías, la bomba primaria normalmente introducirá el agua en el circuito de mezcla a través de la válvula desde el lado principal. En un circuito de mezcla no presurizado con una válvula de tres vías, la bomba está en el secundario, y desde aquí, normalmente aspirará el agua hacia el interior del circuito de mezcla a través de la válvula cuando esté abierta. Ahora que hemos visto los distintos circuitos, vamos a repasar los componentes de un sistema de circuito de mezcla.

En primer lugar, tenemos la válvula de control. Esta es la válvula que regula el medio circulante y, por tanto, controla la temperatura del caudal. A continuación, tenemos la válvula de equilibrado. El equilibrado en el lado principal ayuda a evitar la falta de alimentación entre zonas, contribuyendo a un valor ΔT óptimo entre el suministro y el retorno. Luego, tenemos un controlador de presión diferencial. En sistemas con caudal variable, habrá una presión variable en el lado principal. Por lo tanto, si la presión aumenta a un nivel más alto que la presión deseada, el controlador de presión diferencial se asegurará de que aún recibas el volumen de agua para el que has dimensionado tu circuito de mezcla. Lo siguiente son las válvulas de retención. En pocas palabras, su trabajo es evitar un reflujo no deseado. Por último, tenemos un controlador y los sensores de temperatura. Al recibir la entrada tanto de la aplicación como de los sensores de temperatura exterior, el controlador puede controlar la temperatura del caudal mediante una curva de calentamiento, por ejemplo. La conexión del circuito de mezcla a un sistema de gestión de edificios te permite controlar y monitorizar tu sistema de forma remota. Y aquí concluye nuestra introducción a los sistemas de circuito de mezcla.

Recapitulemos:

• Los circuitos de mezcla son cruciales para ajustar la temperatura del caudal.

• Al controlar cada zona concreta de un edificio con un circuito de mezcla, puedes garantizar un alto nivel de confort, mientras que la compensación de temperatura exterior da lugar a un ahorro energético.

• Existen varios tipos de aplicación y circuitos hidráulicos para distintas circunstancias.

• Y finalmente, puedes controlar tu sistema de circuito de mezcla de forma local o remota a través de tu solución BMS preferida.

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 3
Duración
Duración: 20 minutos
Dificultad
Dificultad: Intermedio