Encuentra la Solución Ideal
¿Ha notado que la ducha no tiene potencia o que el agua de los grifos no corre como antes? No está solo. Muchos propietarios de viviendas en España se están encontrando con problemas similares, especialmente ahora que algunas localidades han decidido bajar la presión del agua para hacer frente a la sequía y así conservar recursos.
¿Por qué baja la presión del agua? Una presión inadecuada de agua puede ser consecuencia de varios factores:
- Tuberías antiguas o dañadas: el desgaste natural puede afectar el flujo de agua.
- Cal acumulada: esto puede obstruir las tuberías y restringir el paso del agua.
- Uso simultáneo: varios puntos de consumo abiertos al mismo tiempo pueden disminuir la presión.
- Políticas locales de ahorro de agua: restricciones impuestas para combatir la sequía.
Consecuencias de la baja presión de agua. Una presión de agua deficiente no solo provoca que la experiencia de uso sea menos satisfactoria, sino que también puede:
- Causar problemas en pisos altos, donde el flujo de agua se ve afectado por la gravedad.
- Reducir la eficiencia de electrodomésticos, como lavadoras y lavavajillas, afectando a su rendimiento y vida útil.
Pero la solución está a su alcance gracias a las bombas de aumento de presión Grundfos.
Grundfos ofrece una variedad de bombas de presión para solucionar estos inconvenientes de forma sencilla y eficaz:
- SCALA1: Ideal para aumentar la presión en sistemas de riego, jardines y granjas; esta bomba es perfecta para quienes necesitan un impulso en áreas extensas al aire libre.
- SCALA2: Diseñada para viviendas de hasta 3 plantas y 8 grifos; esta bomba garantiza un flujo constante y potente en cada punto de agua de su hogar.
- CMBE: Para casas aún más grandes, de hasta 4 plantas y 20 grifos; la CMBE maneja altas demandas con facilidad, asegurando que cada gota de agua llegue con la presión necesaria.
- UPA: Si necesita aumentar la presión en un punto específico, como un grifo o una ducha, la UPA es la solución perfecta y discreta.
- SB y SBA: Para aquellos que dependen del agua de un pozo o depósito; estas bombas son ideales para mejorar la presión y el flujo del agua de manera eficiente.
No permita que la baja presión del agua le cause más molestias. Con Grundfos, disfrute de una solución a medida que devuelve la eficacia y el confort a su hogar. Visítenos y encuentre la bomba perfecta para sus necesidades.
¿NECESITAS UNA SOLUCIÓN O UN INSTALADOR?
Si nos proporcionas tus datos, podremos contactarte para ofrecerte la mejor solución e instalador de confianza de Grundfos de tu zona, que pueden dar solución a tus problemas de falta de presión.
Gracias
Sus datos han sido enviados con éxito. En breve recibirás un mail sugiriéndote uno o varios instaladores de tu zona.
Bombas GRUNDFOS España
Productos relacionados
Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.
¿Cómo podemos ayudarte?
Tanto si estás interesado en comprar un producto como si solo buscas el consejo de un experto de Grundfos, estaremos encantados de ayudarte a sacar el máximo partido de tu solución de bombeo. No dudes en ponerte en contacto si necesitas asistencia.