Vejledninger

Sådan opnår du den ultimative pumpevirkningsgrad

Få en hurtig og præcis beregning af pumpenergi, når du dimensionerer.

Se videoen, og lær mere om beregning af pumpenergi ved dimensionering.

Hurtig beregning af pumpevirkningsgrad

Det kan tage tid at beregne og sammenligne energiforbruget. Men i Grundfos Product Center kan du hurtigt beregne en pumpes energieffektivitet ved hjælp af kriterierne for livscyklusomkostninger - og vælge den mest energieffektive pumpe til dit projekt.

Trin 1: Definer dine applikationskrav

For at finde den mest energieffektive pumpe, der passer til dine anlægskrav, skal du vælge relevant applikation og applikationsområde. Indstil flow og løftehøjde. Klik på "dimensioner produkt".

Trin 2: Vurdér og sammenlign pumper

Vælg det parameter, du vil vurdere ud fra, fx energiforbrug. Et udvalg af produkter vises i rækkefølge ud fra de bedste livscyklusomkostninger. Vælg det ønskede produkt og se belastningsprofilen. Udover at kunne se hvor meget energi, hver pumpe sparer dig, får du også informationer om dimensionering, pumpens energiforbrug og CO2-udledning.

Trin 3: Pumpevalg og dokumentation

Du kan vælge din foretrukne pumpe og eksportere eller udskrive den relevante dokumentation. Du kan også fortsætte med at sammenligne med andre pumper for at finde den rette balance mellem pumpens størrelse og energieffektivitet.
 

Andre vejledninger

Hvad kan vi gøre for dig?

Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.