Kurser relateret til energirenovering

Se, hvordan du forbedrer komforten og energieffektiviteten i beboelsesejendomme.

Uanset hvilke udfordringer dine kunder oplever med udtjente og ineffektive pumpeanlæg, tilbyder Grundfos viden og løsninger, som du kan bruge til at gøre beboelsesejendomme mere energieffektive, driftsøkonomiske og komfortable.

Hvad består kurserne af?

  • Viden, du kan anvende, når du skal energirenovere pumpeanlæg
  • Overblik over pumpeløsninger, der forklarer, hvordan energieffektiviteten og komforten i beboelsesejendomme kan forbedres
  • Praktisk, løsningsbaseret undervisning
  • Grundlæggende viden om pumpeløsninger, der dækker de mest gængse udfordringer i forbindelse med energirenovering

Få hjælp til at kickstarte dit arbejde med energirenovering af beboelsesejendomme – løsningerne og kurserne er klar.

Kom godt i gang med undervisningen

Få overblik over vores seneste on-demand-undervisning, og begynd at følge dine resultater med det samme!

Få overblik

Lær mere om udfordringerne i forbindelse med energirenovering, se løsningerne, og få større viden med vores kurser.

Kurset om MAGNA3-cirkulationspumper

Udfordringer:

  • Dårlig idriftsætning af HVAC-anlæg
  • Ineffektiv pumpestyring i HVAC-anlæg
  • Ustabile temperaturer

Løsning:

Grundfos MAGNA3

MAGNA3-cirkulationspumper er konstrueret til at sikre nem og hurtig idriftsætning ved hjælp af den brugervenlige idriftsætningsguide. Med MAGNA3 opnår du en effektiv pumpestyring, da pumpen tilpasser ydelsen til applikationen og sikrer en jævn temperaturfordeling.

*Stort potentiale for energibesparelser*


Kurset introducerer dig til MAGNA3-cirkulationspumpen og dens reguleringsformer. Du lærer også at installere pumpen og fejlfinde.

Blandesløjfer og MIXIT-løsningen

Udfordringer:

  • Dårlig idriftsætning af HVAC-anlæg
  • Komplekse energioptimeringer
  • Ustabile temperaturer

Løsning:

Blandesløjfer og Grundfos MIXIT

Med kun to komponenter skruer Grundfos MIXIT blandesløjfeløsning til varme- og køleapplikationer ned for kompleksiteten og op for et nemt anlægsdesign. MIXIT kan kobles til CTS-anlæg eller til BuildingConnect – Grundfos' eget Building Management-løsning til små og mellemstore installationer. I MIXIT er alle komponenter som fx reguleringsventiler, temperaturregulatorer og sensorer integreret i én og samme enhed.


Få en introduktion til blandesløjfer og fordelene ved at bruge dem. Lær om MIXIT-funktionerne og hør også, hvordan løsningen egentlig opstod.

ALPHA3


ALPHA3-kurset giver en grundig introduktion til, hvordan pumpen og opkobling via Bluetooth fungerer sammen med de to apps GO Balance og GO Remote til hhv. indregulering og pumpestyring.

Udfordringer:

  • Støjgener
  • Ustabile temperaturer
  • Dårlig idriftsætning af HVAC-anlæg

Løsning:

Grundfos ALPHA3

ALPHA3-cirkulationspumpe minimerer støj, gør det let at indregulere radiator- og gulvvarmeanlæg og giver jævn varmefordeling i alle rum. For kunden betyder det en lavere varmeregning og højere komfort i hverdagen.

SCALA2-trykforøgerpumpe

Udfordringer:

  • Støjgener
  • Lavt vandtryk

Løsning:

Grundfos SCALA2

SCALA2 er en alt-i-en trykforøgerpumpe, der leverer perfekt vandtryk i alle tappesteder – også selv om der fx tages brusebad, vaskes bil og bruges vand i køkkenet på samme tid.


Kurset introducerer dig til applikationerne og fordelene ved trykforøgerpumpen, og forklarer, hvordan du opnår perfekt vandtryk.

Trykforøgning i erhvervsbygninger


Kurset introducerer dig til emnet trykforøgning generelt, og hvordan du med den rette løsning kan øge komforten og reducere driftsomkostningerne.

Udfordringer:

  • Manglende vandtryk 
  • Lav komfort
  • Høje driftsomkostninger

Løsning:

Grundfos Trykforøgerløsninger
Anvend fx zoneinddeling og intelligent design til at reducere omkostninger og øge komforten.

 

Spildevand i erhvervsbygninger


Dette kursus introducerer dig til spildevand generelt, og hvordan du bedst fjerner spildevand fra kældre i erhvervsbygninger.

Udfordringer:

  • Vanskeligt at bortlede spildevand fra installationer under afløbsniveau
  • Risiko for tilbageløb fra kloak

Løsning:

Grundfos spildevandsløsninger
Beholderanlæg som MULTILIFT samt pumpebrønde kan anvendes til at løse udfordringerne - enten inden i bygningen eller udenfor.

Tilmeld dig ECADEMY allerede i dag!

Grundfos ECADEMY tilbyder korte, gratis onlinekurser, som du kan gå til og fra i din travle arbejdsdag. Med ECADEMY får du installationstips, viden om pumper og applikationer, og kan holde dig opdateret med den seneste pumpeteknologi – alt sammen i dit eget tempo.

  • Få adgang til alle ECADEMY-kurserne allerede i dag
  • Adgang døgnet rundt, så du kan tage kurserne, når det passer DIG
  • Test din viden
  • Log dine resultater, se dine fremskridt, og optjen badges