Artikel

Flere forretningsmuligheder for specialister i skybrudssikring

Klimaforandringerne sender i de kommende år det danske kloaksystem på overarbejde, og det kan give store udfordringer for omkringliggende boligejere. Det åbner nye muligheder for VVS-installatører og kloakmestre, der specialiserer sig i skybrudssikring

Det er den globale opvarmning, der er årsag til DMI’s forventninger om flere skybrud, flere stormfloder og flere perioder med langvarig regn. 

Et scenarie fra FN’s klimapanel arbejder med temperaturstigningen på 3,4° C, og her viser beregningerne, at vi i Danmark får op til 70 % flere skybrud. Nedbøren vil i vinterperioden forøges med 23 % og middelvandstanden i havet omkring os stiger 60 cm*. Stormfloderne forventes at blive voldsommere, og det forudses, at en stormflod med en styrke, som vi i dag kun oplever hvert tyvende år, vil forekomme 39 gange oftere*.

Det er tal, der allerede har fået mange villa- og etageboligejere til at tage deres forholdsregler.


Boligejerens eget ansvar

Det er kommunernes ansvar at sørge for, at det offentlige kloaknet kan håndtere de øgede regnmængder. Men da kloakker i Danmark traditionelt er lavet som åbne gravitationssystemer uden tilstrækkelig tilbageløbssikring, har mange danskere i de senere år oplevet, at skybruddene allerede er blevet så kraftige, at kloakkerne fyldes, og vandet presses tilbage og op i kældrene.

Og på privat grund er det faktisk ejeren selv, der skal sørge for at klimasikre sin bolig.** Derfor ser vi, at flere og flere VVS-installatører og kloakmestre gør skybrudssikring til et speciale og sætter sig ind i de løsninger, Grundfos tilbyder som alternativ til et højvandslukke. Det er løsninger både til nybyggeri og eksisterende en- og tofamiliehuse og etageejendomme – løsninger, som tager hånd om både dagligdag og situationer med skybrud.
Morten Gregersen, Key Account Manager hos Grundfos


Udendørs løsning 

UNILIFT APG pumpebrønd er en prisoptimeret og pladsbesparende løftestation klar til nedgravning uden for villaer og andre, mindre bygninger. Løsningen sikrer mod tilbageløb fra det offentlige kloaknet under skybrud, uden at det forhindrer beboerne i at bruge husets afløbssystem, mens uvejret raser.

Indendørs løsning

MULTILIFT er et komplet anlæg, der samler og løfter spildevand fra kælderen og sender det videre til et højtliggende kloaksystem. Anlæggene er lækage- og lugtfrit, og sikret mod tilbageløb under skybrud samtidig med, at ejendommens toiletter m.m. fortsat kan benyttes.

Vand i kælderen

UNILIFT dykpumpen suger så meget, at der kun står 3 mm vand tilbage på gulvet. Pumpen er også en del af Grundfos MULTIBOX, som indeholder alt, hvad der er behov for, når kælderen står under vand: pumpe, slange, elkabler, adaptere til andre slanger og filtreringsboks. 

Morten Gregersen opfordrer til, at boligejerne kontakter den lokale VVS-installatør eller kloakmester, der har gjort skybrudssikring til et speciale.

Der kan være mange lokale forhold, som har indflydelse på, hvad der er den rigtige løsning for den enkelte lodsejer, og derfor er det altid klogt at involvere en erfaren fagmand, så det er den rigtige løsning, der vælges fra starten.
Morten Gregersen, Key Account Manager hos Grundfos

Kilder

* DMI, 4. april 2023, Klimasikring/Miljøministeriet, februar 2023:
https://www.dmi.dk/nyheder/2023/maj-varmer-op-til-skybrudssasonen/?L=
https://www.klimatilpasning.dk/viden-om/fremtidens-klima/klimaaendringeridanmark/
** DR, 19. februar 2020, https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/kommuner-du-har-ansvaret-dit-eget-hjem-naar-vandmasserne-truer

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Bliv ekspert med ganske få klik

Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.

Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.