Sådan vælger du den rigtige trykforøgerpumpe, som suger fra en brønd

Se, hvordan du øger vandtrykket fra en brønd og vælger den rigtige pumpe til formålet.

Brønde defineres som brønde med en dybde på op til 8 meter. En pumpe kan installeres over brønden for at øge vandtilførslen til boligen eller haven. Når du vælger en pumpe til en brønd, er det først og fremmest vigtigt at overveje pumpens placering.

Pumpen kan enten være nedsænket i vandet eller tøropstillet. Sidstnævnte har den fordel, at det gør pumpen lettere at installere, betjene og vedligeholde. Det vil derfor også være den installationstype, vi fokuserer på i dette modul. Da en tøropstillet pumpe placeres over brønden med et negativt tilgangstryk, skal den være selvansugende. Vi anbefaler også at udstyre pumpen med en kontraventil for at undgå, at vandet løber tilbage i brønden. Ventilen kan placeres ved pumpens indløb eller som en bundventil i bunden af brønden.

Pumper til brønde installeres ofte udendørs, hvilket kræver robuste pumper, som kan klare barske forhold såsom regn, støv og temperaturudsving. Da vandet i brønde ofte indeholder luftbobler og snavs, anbefaler vi at vælge en pumpe med gode lufthåndteringsegenskaber og tilføje et tilgangsfilter, som beskytter pumpen mod det snavs, der kan være kommet ind i brønden.

Hvis brønden løber tør, bør du vælge en pumpe med tørløbssikring, så du undgår skader på pumpen. De trykforøgerpumper, vi anbefaler til at øge trykket fra brønde, er Grundfos SCALA2 og JP. SCALA2 leveres med tørløbssikring, selvansugningsfunktion og indbygget kontraventil. Vi anbefaler dog også, at du installerer en bundventil.

JP-pumpen er selvansugende og har gode lufthåndteringsegenskaber. Hvis du vælger pumpen med trykstyring, leveres den også med tørløbssikring. JP-pumpen kan installeres udendørs, så længe den monteres enten i et skur eller under et halvtag. SCALA2 kan også installeres udendørs, så længe den står frostfrit. Få mere at vide om Grundfos SCALA2 og JP på grundfos.dk. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende