Procestrinnene i vandbehandling
Få en gennemgang af de forskellige procestrin i industriel vandbehandling for at forstå, hvad trinene indebærer.
Industriel vandbehandling omfatter en række procestrin, der alle har et meget bestemt formål. I denne opgave gennemgår vi de enkelte trin en for en.
Det første trin i behandlingsprocessen er beluftning. Ved beluftning tilsættes der ilt til vandet for at fjerne flygtige komponenter som svovlbrinte, ammoniak eller kuldioxid.
Beluftning kan også bruges til at oxidere jern og andre vandforbindelser og fjerne dem fra vandet.
Der findes forskellige beluftningsmetoder. Typisk anvendes der kaskader, mixere eller roterende skiver lavet af porøse materialer til at blæse luft i vandet.
Det næste trin er flokkulering.
Formålet med flokkuleringsprocessen er at samle små partikler og opløste stoffer i større partikler, som kan filtreres ud i næste procestrin.
Der anvendes to slags kemikalier til at samle partiklerne: Primære flokkuleringsmidler, som typisk er jern- og aluminiumsalte, og sekundære flokkuleringsmidler, som er lange organiske polymerer.
Nu skal alle partiklerne fjernes fra vandet. Dette gøres ved at separere vandet fra partiklerne ved hjælp af sandfiltre eller membranteknologi med enten mikro- eller ultrafiltrering. Opløste stoffer kan fjernes i det efterfølgende sorptionstrin ved at tilsætte aktivt kul i pulverform og senere filtrere vandet med et sandfilter.
Når alle partikler og stoffer er fjernet fra vandet, skal det disinficeres. Det kan fx gøres ved hjælp af UV-lys eller et desinfektionsmiddel. Hvilken metode du skal vælge afhænger af anvendelsesområdet og vandkvaliteten.
Vand med en pH-værdi på 8 eller derover kan fx ikke behandles med klor, da det ikke virker på højere pH-værdier. Brug af UV-lys på vand med høj turbiditet virker heller ikke, da UV-lys ikke kan trænge ordentligt gennem vandet.
Til sidst skal vandets kemi afbalanceres med stabilisering, efter at man har fjernet og tilføjet stoffer under behandlingen. Stabilisering omfatter typisk justering af pH-værdien, balancering af vandet med mineraler som calcium eller fjernelse af ioner.
Hovedformålet med afbalancering af vandets kemi er at undgå, at rørene eller materialerne, der anvendes i den industrielle proces, korroderer. Stabiliseringstrinnet sikrer også, at vandet overholder standarder og regler for fx spildevandsrensning. Dette trin er meget vigtigt, da det er sidste stop, før vandet er klar til brug i den pågældende industrielle proces.
Gennem hele vandbehandlingsprocessen kontrolleres det, at hvert trin foregår, som det skal, og at alle specifikationer overholdes.